Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Compact Flash (CF) Cards Spares for the C3414 CPU

Issue:
Need to identify the correct spare part number for the Compact Flash (CF) memory card used with the C3414 CPU.

Product:
C3414 CPU, SAGE RTU Series

Environment:

  • Systems using C3414 CPU
  • Requires Compact Flash memory card for operation or replacement

Cause:
The CF card is a required component for the C3414 CPU, and users need the correct part number for ordering or replacement.

Resolution:
The part number for the required CF memory card is C3414-S02-10001.
Description: COMP FLASH 1GB W/FW&WLIC.