Bienvenue sur le site web institutionnel de Schneider Electric

Schneider Electric lance EcoStruxure Microgrid Flex en France : le microgrid standardisé et évolutif pour une gestion énergétique efficace

Rueil-Malmaison, France

01/12/2025

• Le premier système de contrôle microgrid standardisé, plus rapide à déployer, réduisant les délais d’exécution à quelques mois

• La solution permet aux entreprises d’optimiser leurs opérations énergétiques tout en répondant aux besoins de résilience et de décarbonation

Schneider Electric, leader mondial des technologies de l’énergie, lance EcoStruxure Microgrid Flex en France : solution de contrôle des énergies renouvelables standardisée. Cette innovation permet de réduire considérablement les délais et les coûts de mise en œuvre des projets, tout en améliorant le retour sur investissement.

Un point d'entrée rapide vers l'autonomie énergétique

Avec EcoStruxure Microgrid Flex, Schneider Electric révolutionne l’adoption des microgrids pour les bâtiments du secteur tertiaire et industriel. Cette solution permet une gestion énergétique plus efficace et durable, en facilitant l’intégration des ressources énergétiques distribuées (énergies renouvelables, stockage d’énergie, bornes de recharge), pour ainsi réduire les coûts et octroyer une plus grande indépendance vis-à-vis du réseau électrique principal.

Son design modulaire et évolutif permet aux entreprises d’augmenter facilement leur capacité énergétique selon leurs besoins futurs, en intégrant de nouveaux équipements tels que des panneaux solaires, des batteries de stockage et des bornes de recharge pour véhicules électriques. Cette évolutivité permet aux entreprises d'optimiser leur consommation d'énergie au fur et à mesure de l'augmentation de la demande, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une refonte complète du système.

Une technologie avancée pour une énergie intelligente

Cela est rendu possible grâce à un ensemble d’architectures préconfigurées, combinées à des logiciels, matériels et services intégrés qui garantissent une installation et une exploitation optimisées.

EcoStruxure Microgrid Flex repose sur 4 outils clés :

  • EcoStruxure Microgrid Assessment (MGA) : Un logiciel cloud de dimensionnement et d’analyse financière de l’installation proposée, pour aider les partenaires (électriciens, installateurs, intégrateurs…) à proposer des solutions avec Schneider Electric de manière rapide et économiquement viable.
  • EcoStruxure Microgrid Build (EMB) : Un configurateur cloud qui permet aux ingénieurs et installateurs de sélectionner les cas d’usage à activer, de définir les charges électriques et de paramétrerles ressources énergétiques distribuées à piloter.
  • EcoStruxure Microgrid Advisor :  Une solution basée sur le cloud qui utilise des algorithmes d’intelligence artificielle pour prévoir de nombreuses variables telles que les prix de l’énergie, la production et la consommation locales d’énergie, en corrélation avec les prévisions météorologiques. Elle permet de prévoir quand consommer, produire, stocker ou vendre de l’énergie pour optimiser au maximum la facture énergétique.
  • EcoStruxure Microgrid Operation : Une solution qui assure la stabilité, la fiabilité et le contrôle en temps réel. Il agit localement pour garantir la continuité d’alimentation en basculant entre réseau et îlotage. Il gère les ressources énergétiques (solaire, batterie, charge) selon les priorités définies, optimise la stabilité du système et peut délester les charges non critiques si nécessaire.

« L'énergie est au cœur de la performance et de la compétitivité des entreprises. Avec EcoStruxure Microgrid Flex, nous brisons la complexité traditionnelle des microgrids pour offrir aux clients une solution standardisée et rapide à déployer. En leur donnant les moyens de maîtriser leur production et leur consommation, nous leur permettons non seulement d’optimiser leur facture énergétique, mais également de garantir la continuité de leurs opérations face aux aléas du réseau, accélérant ainsi leur transition vers un avenir plus résilient et décarboné. » - Luis Liberal, Vice-Président Digital Energy, Schneider Electric France

Fichiers joints

  • Schneider Electric lance EcoStruxure Microgrid Flex en France : le microgrid standardisé et évolutif pour une gestion énergétique efficace (.pdf)

    PDF, document
    01/12/2025
    Consulter la ressource

Contacter presse

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Partager cette page :

  • Notre mission
  • Profil de l’entreprise
  • Accessibilité
  • Newsroom
  • Information financière
  • Rapports annuels
  • Cours de l’action
  • Evènements Investisseurs
  • Carrières
  • Développement durable
  • Electricité 4.0
  • Next-generation Automation
  • IA et technologie
  • Rapports
  • Fondation
  • Conseil en développement durable
  • Global - EN
  • Mentions Légales
  • Cookies et Protection des Données
  • Change your cookie settings