Product FAQs

Ask a Question

Est-ce que la gamme des contacteurs Tesys D est tropicalisée?

Oui, la gamme des contacteurs Tesys D est tropicalisée.
Le type de traitement de protection est TH (ambiances chaudes et humides) selon la norme IEC 60068-2-30.
Was this helpful?
What can we do to improve the information ?