브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

제품 확인

필터 0

발견된 항목: 76

필터
Clear all
All the offer

필터 Clear all
All the offer

중전압 분배 및 그리드 자동화
피더 자동화
그리드 자동화 및 SCADA 소프트웨어
중전압 개폐기
중전압 개폐기 부품
고압 변압기
실외 배전반 및 장비
전력 모니터링 및 제어
애플리케이션별 보호 계전기
범위별 보호 계전기
소프트웨어
변전소 자동화

발견된 항목: 76

No items match your selection Check selected filters Reset filters

보고서: MV 네트워크 전망

새로운 디지털 기술이 모든 수준의 배전 네트워크에 확산됨에 따라 아직 잠금 해제할 수 있는 잠재력은 매우 커지고 있습니다. 슈나이더 일렉트릭의 새로운 보고서는 공공기관 운영에 새로운 기회를 제공하는 최신 동향 및 혁신을 설명합니다.
보고서 다운로드

공기 및 디지털 MV 포트폴리오 살펴보기

그리드 자동화 및 배전 서비스 알아보기

슈나이더 일렉트릭의 도구로 MV 네트워크 최적화

MV 기술 가이드

IEC 표준에 따라 안전하고 에너지 효율적인 중전압 제품을 설계할 수 있도록 지원합니다.

웨비나 / e-가이드

웨비나에 등록하거나 e-가이드를 다운로드하여 모든 단계에서 시간을 절약할 수 있는 맞춤형 Easergy P3 보호 계전기 및 EasyPact EXE 회로 차단기에 대해 알아보십시오.

최신 그리드 과제에 대비

최신 웨비나의 2가지 사례 연구를 비롯하여 전 세계 DSO들이 Easergy T300을 사용하여 차세대 전력 그리드 과제를 해결하고 있는 방법을 살펴보십시오.

도움이 필요하신가요?

여기에서 시작하십시오!

확인해 보십시오. 직접 솔루션을 검색하거나 슈나이더 일렉트릭 전문가와 연결하십시오.

고객지원팀에 문의

더 많은 정보, 기술 지원, 불만 사항 지원 등을 받을 수 있도록 고객 관리팀에 문의하십시오.

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

 새 창에서 열기

FAQ 검색

주제와 관련된 FAQ(자주 묻는 질문)를 검색하여 필요한 답변을 얻으십시오.

 새 창에서 열기

영업팀에 문의하기

온라인으로 질문하면 전문가가 연락드립니다.

Chat

질문이 있거나 도움이 필요하십니까? 슈나이더 일렉트릭은 도울 준비가 되어 있습니다.

1. 중전압 개폐기란 무엇입니까?

세계가 점점 더 기술 중심으로 바뀌면서 인간의 노동력은 수많은 스마트 장치, 소프트웨어 및 기계로 대체되고 있습니다. 따라서 이렇게 작동 모드를 급격히 변경하는 과정에서 주거, 산업 또는 상업 환경의 지속적인 전원 공급 흐름을 유지할 수 있어야 합니다. 중전압 개폐기 또는 MV 개폐기는 일상적인 전기 흐름을 감시하고 유지하는 기본 장치입니다. 중전압 개폐기는 일반적인 인클로저에 장착된 회로 차단기, 스위치 또는 퓨즈와 같은 다양한 회로 보호 장치들을 가리킵니다.   슈나이더 일렉트릭은 보조 가스 절연 개폐기, 기본 공기 절연 개폐기, 보조 가스 절연 개폐기, 차폐형 고체 절연 개폐기 등 세심하게 설계된 다양한 개폐기들을 보유하고 있습니다. 이 개폐기들은 기능에 따라 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

2. 전력 시스템에서 중전압은 어떤 역할을 합니까?

산업 및 상업 현장에서는 불규칙한 전기 공급으로 인해 항상 위험한 상황이 발생할 위험이 있습니다. 이러한 위험 상황에서는 전원 공급원이 회복 불가능할 정도로 훼손되고 전기 시스템도 손상될 수 있습니다. 중전압 개폐기는 배전 관리 시스템에서 전기 흐름을 측정, 제어 및 변조하여 상호 연결된 장치를 보호하는 데 도움이 됩니다.   슈나이더 일렉트릭은 다양한 에너지 자동화 솔루션과 고압 개폐기 최적 모터 보호를 제공합니다. 슈나이더 일렉트릭의 종합 에너지 자동화 솔루션 및 MV 개폐기를 사용하면 하드웨어를 효과적으로 유지 관리하고 불규칙한 전원 공급으로 인해 장비의 효율성이 낮아지는 것을 방지할 수 있습니다.

3. 중전압 개폐기가 중요한 이유는 무엇입니까?

중전압 개폐기는 전력 분배 및 효율적인 에너지 관리 보장에도 필수적입니다. 또한 에너지 공급이 불안정할 때에도 장비가 원활하게 작동하도록 보장하고 기계 제어, 설계, 운영 및 유지 보수와 같은 다양한 필수 기능을 안정화하는 데 기여합니다. 슈나이더 일렉트릭은 3kV ~ 36kV 전력 사이에서 작동하도록 세심하게 설계된 다양한 모터 및 어플라이언스용 MV 개폐기를 통해 최적의 모터 보호 기능을 제공합니다.