{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cuándo se conecta con una pantalla HMI el selector biométrico XB5S5B2L2, ¿qué protocolo de comunicación usa?
Ambiente :
Equipos de control industrial.

Linea de producto :
Control Industrial; Reles de control e interfase

Causa :
Legacy Cross Reference

Resolución :

La comunicación entre el selector biométrico XB5S5B2L2 y la pantalla HMI se realiza punto a punto a través de un puerto USB (contrapuesto a los puertos serie RS-485 utilizado en MODBUS o RS-232 de los PC’s), por lo que se debe utilizar el Point to Point Protocol (protocolo estándar de USB). Luego, dicho equipo no actúa como esclavo MODBUS ni MODBUS TCP / IP, por lo que no puede integrarse por sí solo a dichas redes de comunicación. De todos modos, la única información que contiene el equipo es un registro de usuarios, no un control de acceso con registro de tiempos y frecuencias uso.

Schneider Electric Argentina