Schneider Electric, führender Anbieter für die digitale Transformation von Energiemanagement und Automatisierung, präsentiert eine neue Generation seiner Smart Panels mit integrierter, verschlüsselter zigbeebasierter-Kommunikation. Die drahtlose Vernetzung von Energieverteilungskomponenten ermöglicht eine flexible, platzsparende und zukunftssichere Lösung für moderne Niederspannungsschaltanlagen – insbesondere in komplexen, partitionierten Schaltschränken nach IEC 61439 Form 3 und 4.
Die neue Architektur basiert auf dem Panel Server als zentralem Gateway, das über das IEEE 802.15.4-Protokoll mit Sensoren und Messgeräten wie PowerTag Energy, HeatTag und nun auch der MicroLogic Active, der Auslöseeinheit des offenen Leistungsschalters MasterPacT MTZ, kommuniziert. In einer umfangreichen Fallstudie konnte Schneider Electric nachweisen, dass die drahtlose Kommunikation auch in stark unterteilten Schaltschränken zuverlässig funktioniert – bei richtiger Planung und Antennenplatzierung.
Zuverlässige Kommunikation auch in anspruchsvollen Umgebungen
Die drahtlose Kommunikation bietet entscheidende Vorteile gegenüber klassischen, kabelgebundenen Lösungen. Sie reduziert den Installationsaufwand, spart Platz im Schaltschrank und ermöglicht eine einfache Nachrüstung – ideal für die Modernisierung bestehender Anlagen. Die Panel Server Gateways kommunizieren zuverlässig mit bis zu 128 Teilnehmern und können durch externe Antennen ihre Reichweite erweitern.
Die Signalqualität wird durch die Messung von RSSI (Received Signal Strength Indicator) und PER (Packet Error Rate) sichergestellt. Die Fallstudie zeigt, dass bei Einhaltung der empfohlenen Grenzwerte (RSSI > –75 dBm, PER < 10 %) eine stabile Kommunikation gewährleistet ist – selbst bei geschlossenen Schaltschranktüren und hoher Abschottung.
Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Sicherheit vereint
Die neuen Smart Panels sind vollständig kompatibel mit der EcoStruxure™ Architektur von Schneider Electric und unterstützen sowohl lokale als auch cloudbasierte Anwendungen für Energiemanagement, Wartung und Dokumentation. Die Kombination aus drahtloser Kommunikation, Echtzeitdaten und digitalen Services ermöglicht:
Effizientes Energiemanagement durch präzise Messung und Analyse
Vorausschauende Wartung mit Alarmfunktionen und Zustandsüberwachung
Erhöhte Sicherheit durch HeatTag-Sensoren zur Detektion thermischer Risiken
Nachhaltigkeit durch papierlose Dokumentation und digitale Projektübergabe
Mit dem Konzept der drahtlosen Kommunikation setzt Schneider Electric bewusst auf intelligente und digitale Energieverteilung und unterstreicht seine Rolle als Innovationstreiber für nachhaltige und vernetzte Gebäudetechnik mit höchster Sicherheit.