How to Pair the Zigbee MicroLogic Active Control Unit with Panel Server - MasterPacT MTZ
When installing a MasterPacT with a Zigbee MicroLogic Active control unit, discover how to pair the control unit with a Panel Server (PAS). This will require a PC with an Ethernet connection to the PAS. Next, connect to the PAS's webpages and search for wireless devices. After putting the control unit in pairing mode, it will be automatically detected by the PAS.
Datum:
25 Nov. 2024|Typ:
Anleitung zum Video
Sprachen:
Englisch|Version:
1.0
Untertyp: Funktion und Anwendung, Installationsdetails, Systemdesign, Problemlösung
Bestellnummer:
Masterpact-MicroActiv-Pair
Die online verfügbare Dokumentation ist in der Regel auf dem neuesten Stand. Dateien
Dateiname
Video04-How to Pair_MicroLogicActive_with_PAS_MasterPacT_HD_1.mp4