En quoi les électriciens offrent un service essentiel en matière d'alimentation de secours
Bruxelles, Belgium
10/09/2021
Imaginez : vous dirigez une petite entreprise, comme par exemple une boulangerie ou un magasin de vêtements. Vous arrivez tôt un samedi matin et constatez qu'il n'y a pas d'électricité. Pas d'éclairage, pas de protection, pas de chauffage, pas de refroidissement, pas de caisse, pas de terminaux pour cartes. Vous ne pouvez donc pas travailler. Sauf si vous étiez déjà préparé avec une alimentation de secours prévue par un électricien.
Cet exemple montre clairement l'importance de l'électricité pour les petits entrepreneurs. Les électriciens sont en mesure d'œuvrer comme conseillers de confiance et peuvent ainsi sensibiliser les PME aux risques encourus par leur activité. Uninterrupted Power Supply (UPS) assure l'alimentation électrique des systèmes d'urgence qui maintiennent l'activité d'un magasin.
Parmi les entreprises qui peuvent avoir besoin d'une alimentation de secours, on peut citer, par exemple, les restaurants, les supermarchés, le secteur hôtelier, les producteurs alimentaires, les services de nettoyage à sec, les laveries, les droguistes, les pharmacies, les cliniques vétérinaires, etc. Chaque entreprise a ses propres besoins, et c'est là qu'un UPS peut se révéler utile.
Systèmes UPS pour la continuité des opérations
Entamez une conversation avec votre client au sujet des activités essentielles pour le fonctionnement de son magasin. Tous les clients du secteur commercial vous diront que la caisse et le système de stockage, appelé système POS, est essentiel à cet égard. Le système POS permet d'enregistrer les ventes et de maintenir l'inventaire à jour.
Parfois, il sert également à la gestion des employés. De plus, les boulangeries et les restaurants doivent s'assurer que leurs fours, fourneaux et refroidisseurs fonctionnent en permanence. Ces systèmes forment la colonne vertébrale de leur chiffre d'affaires.
De nombreuses entreprises utilisent des systèmes de données, tels que le contrôle d'inventaire et les traqueurs de comportements des clients. Ces systèmes utilisent habituellement un équipement réseau au sein du bâtiment, qui se connecte à Internet.
Il existe également des entreprises qui utilisent des systèmes contrôlant divers éléments, comme la température des fours ou l'hygrométrie d'un refroidisseur. Ces éléments sont également nécessaires pour le fonctionnement global. Ils dépendent de l'alimentation électrique et nécessitent donc une protection UPS.
Les systèmes de sécurité nécessitent une alimentation de secours
« Une alimentation de secours peut être bénéfique à tous les systèmes essentiels pour la sécurité ».
Les alarmes de cambriolage et les caméras de sécurité sont essentielles, surtout lors d'une panne d'électricité. Elles doivent rester opérationnelles sans alimentation, afin d'éviter toute utilisation abusive de la situation. Essentiellement, cela s'applique également aux alarmes incendie, au captage des fumées et à l'éclairage de secours, qui peuvent se révéler d'une importance vitale lors d'une panne d'électricité. Leur importance est même doublée dans les lieux où les clients demeurent plus longtemps, comme les hôtels. Ces systèmes nécessitent presque tous de l'électricité et une connexion réseau.
Protection pour les systèmes de climatisation
Les systèmes HVAC, qui assurent le refroidissement, le chauffage et la ventilation, nécessitent également une protection UPS pour pouvoir fonctionner. Lorsqu'un système HVAC tombe en panne, cela entraîne un désagrément important pour les employés et les clients.
Lorsque la température extérieure est douce, le désagrément sera limité, mais en cas de fortes chaleurs ou de froid intense, cela peut devenir problématique. Les entreprises qui vendent du confort, comme un restaurant, ne peuvent pas se permettre un tel inconfort.
En savoir plus sur l'alimentation de secours
Souvent, les entreprises ne peuvent pas se permettre de fermer leurs portes ; même pour une courte durée. L'impact est trop important sur le chiffre d'affaires et sur la satisfaction des clients. Les électriciens peuvent expliquer à leurs clients en quoi un UPS peut les aider, ainsi que les éléments pertinents pour une alimentation de secours. Ainsi, une panne de courant ne se transformera pas en panne de chiffre d'affaires.
Le portail des partenaires de Schneider Electric regorge d'outils qui peuvent être utiles. Par exemple, des listes complètes de tous types d'alimentations de secours. Mais également des outils vous permettant d'accroître votre activité, comme des modèles de devis, des logiciels de planification et des ressources de marketing. Par exemple, vous y trouverez également des outils permettant d'améliorer votre présence dans les résultats de recherche et de mettre en place des campagnes directes par e-mail.
Découvrez les solutions UPS commerciales qui peuvent vous aider à assurer la tranquillité et le confort de vos clients. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page des partenaires du site Web Schneider Electric.
Belgium