Selon l'European Fire Sprinkler Network (EFSN), environ 10.000 incendies se déclarent chaque année dans les bâtiments en Belgique, entraînant de nombreux décès, brûlures et dégâts matériels. Plus inquiétant encore, une étude de l'Institut National de la Recherche Scientifique en France montre que 70 % des entreprises touchées par un incendie majeur ne s'en remettent pas du tout. C'est ainsi que l'incendie figure également dans le top 10 des causes de faillite les plus fréquentes en Belgique.
Les zones à risque pour les incendies d'origine électrique dans les bâtiments commerciaux
-
Découvrez nos cellules moyenne tension Schneider Electric. Associées aux transformateurs Trihal et à nos solutions TH110 et CL110, elles portent la prévention des incendies à un niveau supérieur.
Nos technologies avancées et nos normes de sécurité strictes assurent une protection fiable contre les risques d'incendie, en minimisant la propagation des flammes.
La solution TH110 permet une détection rapide et fiable des arcs électriques, tandis que la solution CL110 garantit une atténuation efficace des arcs.
Ensemble, elles offrent une solution complète et sûre pour la prévention des incendies dans les installations de moyenne tension. Ce faisant, choisissez le bon partenaire pour garantir une installation de qualité. -
Les facteurs de risque d'incendie que l'on peut trouver dans les tableaux de distribution principaux et secondaires basse tension (BT) comprennent : un courant élevé en fonctionnement normal, un courant de court-circuit élevé, une densité élevée, des jeux de barres dans les compartiments qui créent un problème d'élévation de la température, des problèmes de connexion électrique et la possibilité de défauts d'arc interne.
Des tableaux de commande d'une machine avec un nombre élevé de connexions, interrupteurs, alimentations auxiliaires, transformateurs et, en particulier, les variateurs de vitesse doivent également être conçus et fabriqués avec soin pour réduire le risque d'incendie d'origine électrique.
Pour réduire ce risque, Schneider Electric propose les solutions suivantes : EcoStruxure Asset Advisor, les jeux de barres Linergy, les disjoncteurs ComPacT NSXm avec EverLink et PowerLogic HeatTag. Contactez nos partenaires pour plus d'informations sur nos solutions. -
Un défaut d'isolation entre un conducteur de ligne et la terre dans des environnements poussiéreux et humides, par exemple, peut entraîner un défaut d'arc de faible intensité auquel le conducteur de ligne résiste, mais qui reste suffisamment élevé pour déclencher un incendie. Certains tests ont montré qu'un courant de défaut de 300 mA peut induire un risque réel d'incendie.
Une surface isolante polluée et humide peut permettre de petites décharges électriques, ce qui entraîne des dépôts de carbone qui augmentent la conductivité. Si la fuite de courant dépasse 300 mA, les dépôts de carbone et l'isolation peuvent rapidement s'allumer et provoquer un risque d'incendie.
Pour garantir la protection de vos circuits d'alimentation et de distribution contre l'incendie : Les dispositifs à courant résiduel peuvent être efficaces pour protéger contre ces risques lorsqu'ils détectent des courants de fuite inférieurs à 300 mA.
Pour réduire ce risque, Schneider Electric propose les solutions suivantes : disjoncteurs ComPacT NSXm, Vigilohm pour le contrôle de l'isolation, logiciel EcoStruxure Power Design. Contactez nos partenaires pour plus d'informations sur nos solutions. -
La distribution finale et les circuits finaux présentent les mêmes risques que ceux décrits dans les circuits d'alimentation et de distribution, mais en outre, en raison de la quantité de connexions, de la faible section transversale et du type de méthode d'installation des câbles (moins de protection mécanique), le risque d'endommagement des câbles est plus élevé que dans les circuits d'alimentation et de distribution.
Selon la série de normes internationales IEC60364 et les normes associées locales, l'utilisation d'un dispositif différentiel avec une sensibilité inférieure à 300 mA pour protéger contre le courant de fuite à la terre est considérée comme une protection efficace contre le risque d'incendie causé par une défaillance d'isolation.
Pour atténuer ce risque, Schneider Electric propose trois solutions différentielles : le bloc différentiel Acti9-Vigi, l'interrupteur différentiel Acti9 D et le différentiel automatique Acti9 DPN Vigi. Contactez nos partenaires pour plus d'informations sur nos solutions.

Les incendies d'origine électrique peuvent se produire aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur d'un bâtiment et causer des dommages potentiellement importants. Il est donc essentiel de prendre des mesures préventives pour réduire ce risque. Dans notre eGuide, nous examinons de plus près les différents domaines de risque et les solutions que nous, Schneider Electric, proposons dans notre domaine d'expertise.
Améliorez la sécurité grâce à des innovations de prévention des incendies

Nous disposons d'un réseau de partenaires que nous formons avec soin pour qu'ils atteignent un niveau d'expertise supérieur en matière de sécurité. Cela leur permet d'installer les appareils adéquats pour protéger vos bâtiments, vos biens et vos travailleurs contre les incendies d'origine électrique.
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.
Lors de l'évaluation de tous les risques associés à un bâtiment ou à une installation, les incendies d'origine électrique doivent être une priorité absolue. Quoi qu'il en soit, malgré leur fréquence et leurs causes potentielles nombreuses, il est facile de les prévenir en adoptant la bonne approche. En intégrant des solutions connectées sur leur circuit, un ingénieur-conseil se protège des dangers souvent inconnus d'une installation défaillante et de composants vieillissants. Ainsi, la prévention intelligente des incendies d'origine électrique assure une protection fiable et une tranquillité d'esprit.