Étape 1
Rendez vos machines et installations « connectées »
Étape 2
Déterminez les données que vous souhaitez mesurer
Étape 3
Fixez des objectifs, monitorez et analysez
Étape 4
Évaluez et optimisez

Nathalie De Broyer - Ingénieur d'application de produit
Plan étape par étape pour votre numérisation
-
Assurez-vous que les machines et les installations sont prêtes à être connectées à Internet pour envoyer et recevoir des données. Pour collecter ensuite des informations telles que l'état de santé, les performances et l'efficacité des machines et des installations.
-
Réfléchissez aux informations qui déterminent la performance des processus de production et les objectifs commerciaux. Il peut s'agir d'informations sur la production, la consommation d'énergie, l'état de la maintenance ou la qualité du produit. Faites de ces informations le cœur de votre numérisation.
-
La numérisation est un moyen d'atteindre des objectifs tels que l'amélioration de l'efficacité, la réduction des coûts et l'amélioration de la qualité. Surveillez et analysez les données collectées pour avoir un aperçu des performances et pour déterminer si les objectifs fixés ont été atteints et où des améliorations peuvent être apportées.
-
Évaluez régulièrement comment la numérisation permet d'améliorer les performances des machines et des installations. Ajustez les processus, les systèmes et les technologies et continuez à vous améliorer. La cybersécurité est également importante ici. Faites-en une partie intégrante de la numérisation pour garantir l'intégrité et la confidentialité des données.
Produits et logiciels recommandés pour la numérisation
Modicon M262 indispensable pour la numérisation
Le Modicon M262 est un puissant contrôleur IIoT avec connectivité cloud et services numériques. Il répond aux exigences d'intégration de machines dans un environnement Industrie 4.0. Avec des fonctions de cybersécurité intégrées pour des connexions cloud sécurisées ; crucial pour la transformation numérique des machines et des installations.
Voir le produitTeSys island donne vie aux données
TeSys island est un système de gestion de charge numérisé pour les moteurs et les charges électriques. Il collecte des données en temps réel et donne accès à des informations prédictives et préventives. Pour des machines et des installations plus intelligentes et plus fiables, avec moins de temps d'arrêt. Indispensable pour votre parcours de numérisation.
Voir le produitHarmony Hub : collectez des données et effectuez des analyses intelligentes
Harmony Hub est une passerelle Ethernet qui connecte un API ou un PC industriel à des dispositifs sans fil dans l'usine. Il simplifie la numérisation des lignes de production existantes et permet une connectivité facile pour les machines intelligentes.
Voir le produitEcoStruxure Secure Connect
Pour une connexion sécurisée entre des écrans externes sur le lieu de travail et des ordinateurs ou des appareils intelligents via un serveur central sécurisé. Les techniciens et les programmeurs peuvent les mettre à jour à distance en toute sécurité via l'IHM, l'API et d'autres appareils connectés.
Demander une démo gratuiteEcoStruxure Automation Expert
Vous offre une interopérabilité sans précédent avec des appareils tiers pour rendre votre entreprise aussi agile que possible. Cela signifie que vous pouvez conserver votre iPC actuel et ajouter simplement le Soft dPAC indépendant du matériel, qui fonctionnera sur n'importe quel serveur Windows ou Linux, iPC ou micro-ordinateur, quelle que soit sa marque.
Voir la démo en ligne

Benoit Dery - Ingénieur d'application de produit
Créer un compte mySchneider
Bénéficiez d'un accès complet à des outils personnalisés et à une assistance pour votre première étape de numérisation.
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.
Que signifie Smart Industry ou Industrie 4.0 ?
La Smart Industry, également connue sous le nom d'Industrie 4.0, fait référence à la quatrième révolution industrielle qui utilise des technologies avancées telles que l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA), la robotique et l'analyse de données pour automatiser les processus de fabrication et améliorer l'efficacité opérationnelle des entreprises industrielles.
La Smart Industry vise à créer des usines intelligentes et connectées qui sont capables de collecter et d'analyser des données en temps réel pour optimiser les processus de production, améliorer la qualité des produits, réduire les temps d'arrêt et les coûts de production, et répondre rapidement aux demandes des clients.
Elle permet également aux entreprises industrielles de créer des produits personnalisés à grande échelle en utilisant des technologies de fabrication avancées telles que l'impression 3D et la fabrication additive.
En résumé, la Smart Industry est un changement radical dans la façon dont les entreprises industrielles conçoivent, produisent et distribuent leurs produits en utilisant des technologies de pointe pour améliorer leur efficacité opérationnelle et leur compétitivité sur le marché.