Systèmes intelligents de contrôle HVAC
Stratégies HVAC durables
Sous l'impulsion de l'IIoT, la technologie intelligente remodèle les systèmes de contrôle HVAC, offrant ainsi des avantages clés aux OEM.
Équipement HVAC intelligent et compatible IoT avec EcoStruxure™
Comme les solutions de contrôle HVAC pilotent une grande partie de la consommation d'énergie d'un bâtiment, nous aidons les constructeurs de machines et l'industrie à adopter l'IoT, l'automatisation et l'accès à distance pour mettre en place des systèmes plus intelligents et plus efficients.

Visite virtuelle d’Innovation Hub
Découvrez la digitalisation grâce à une salle d'exposition qui reproduit des scénarios réels. Découvrez notre solution EcoStruxure HVAC démontrée lors d'une visite virtuelle.
pour les centrales de traitement d'air
Programme partenaire
Découvrez nos solutions pour les centrales de traitement d'air (CTA), des machines simples et compactes aux machines complexes et connectables au système GTB, et faites en sorte que la conception de votre système soit rapide et facile grâce aux blocs fonction d'application des CTA.
Programme partenaire
Groupes de production d’air réfrigéré
Découvrez nos solutions pour les groupes de production d'eau glacée et d'air réfrigéré, des machines simples et compactes aux machines complexes et connectables au système GTB, et faites en sorte que votre système soit conçu rapidement et facilement grâce aux blocs fonctions d'application des groupes de réfrigération.
Découvrez les logiciels, services et produits pour les équipements HVAC
Découvrez nos dernières informations sur les équipements et systèmes HVAC
Vous pourriez aussi être intéressé par
Accédez à mySchneider
Accédez à des outils et ressources numériques pour développer et différencier votre entreprise.
Partagez vos idées
Poursuivez la discussion avec des experts HVAC et progressez dans l'environnement HVAC.
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.
1. Qu’est-ce qu’une solution de contrôle HVAC ?
Les solutions de contrôle HVAC sont des technologies et des systèmes utilisés pour gérer les équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation. Ils permettent d'optimiser la consommation d'énergie, de maintenir le confort intérieur et de permettre la surveillance et l'automatisation à distance. Nos solutions s'intègrent parfaitement aux systèmes de gestion technique des bâtiments (GTB), comme EcoStruxure Building Operation, pour fournir un contrôle du système HVAC intelligent, évolutif et durable dans les installations commerciales, industrielles et institutionnelles
2. Comment l'automatisation des bâtiments améliore-t-elle les performances HVAC ?
Les systèmes HVAC d'automatisation des bâtiments utilisent des capteurs, des contrôleurs et des logiciels pour ajuster automatiquement les opérations HVAC en fonction de l'occupation, de la température et de la demande en énergie. Cela permet d'améliorer le confort, de réduire les coûts énergétiques et les besoins en maintenance.
3. Définition d'un système de contrôle HVAC
Un système de contrôle HVAC est le centre d'exploitation de l'équipement HVAC. Il comprend des thermostats, des capteurs, des actionneurs et des contrôleurs qui régulent la température, le débit d'air et l'humidité. Les systèmes de contrôle HVAC avancés peuvent être intégrés dans une plate-forme d'automatisation de bâtiment pour un contrôle centralisé.
4. Qu'est-ce que l'automatisation d’une CTA et comment fonctionne-t-elle ?
Les systèmes d'automatisation de CTA (centrale de traitement d’air) contrôlent le fonctionnement des CTA, qui régulent et font circuler l'air dans les systèmes HVAC. L'automatisation permet un contrôle précis de la température, de l'humidité et de la qualité de l'air, souvent à l'aide de capteurs et de contrôleurs logiques programmables (CLP).