Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Schneider Electric lanceert Liquid Cooling-portfolio met Motivair met oplossingen en services voor HPC- en AI-workloads

●    Presentatie van het complete liquid cooling-portfolio van Schneider Electric sinds de overname van Motivair begin 2025.

●    De combinatie van Schneider Electric’s wereldwijde supply chain en expertise in datacenterinfrastructuur, software en services, met de meer dan 15 jaar ervaring van Motivair in exascale- en accelerated computing, biedt een nieuwe generatie geavanceerde koeloplossingen.

●    Naast Schneider Electric’s AI-ready infrastructuuroplossingen zitten in het portfolio: Coolant Distribution Units (CDU’s), ChilledDoor® Rear Door Heat Exchangers, Liquid-to-Air Heat Dissipation Units (HDU™), Dynamic Cold Plates, chillers en Technology Cooling System (TCS)-loops.

Schneider Electric, leider in de digitale transformatie van energiemanagement en automatisering, onthulde vandaag zijn innovatieve portfolio van end-to-end liquid cooling-oplossingen voor hyperscale, colocatie en high-density datacenters. Deze oplossingen zijn ontwikkeld om de AI-fabrieken van de toekomst mogelijk te maken.

De Motivair by Schneider Electric-koeloplossingen zijn ontworpen om betrouwbaar en schaalbaar te voldoen aan de energie- en GPU-intensieve eisen van high-density datacenters. Het portfolio van vloeistof- en luchtkoeling omvat fysieke datacenterinfrastructuur, waaronder CDU’s, RDHx, HDU’s, dynamic cold plates en chillers, evenals software en services. Alles is ontwikkeld om te voldoen aan de thermische eisen van next-gen high performance computing (HPC), AI en accelerated computing-workloads. Dit is de eerste keer dat Schneider Electric zijn complete liquid cooling-mogelijkheden presenteert sinds de overname van een meerderheidsbelang in Motivair in februari 2025.

Met de stijgende rackdichtheden tot boven 140 kW en toekomstige dichtheden van 1 MW en meer, worden AI-chips warmer en compacter. Datacenters hebben vloeistofkoeling nodig om deze warmer wordende workloads effectief te koelen en kritieke infrastructuur op maximale uptime en efficiëntie te laten draaien.

Koeling kan tot 40% van het stroomverbruik van een datacenter uitmaken. Directe vloeistofkoeling is tot 3.000 keer effectiever en efficiënter in het verwijderen van warmte dan lucht, omdat warmte direct op chipniveau wordt afgevoerd. Het inzetten van vloeistofkoelingstechnologie is complex en vereist een end-to-end aanpak waarbij rekening wordt gehouden met technologie-inkoop, installatie en doorlopend onderhoud.

Om deze uitdagingen aan te pakken, bieden Schneider Electric en Motivair klanten het meest uitgebreide portfolio van datacenter- en vloeistofkoeling dat momenteel op de markt beschikbaar is. Naast alle kerninfrastructuur voor koeling beschikken zij over een toeleveringsketen die de wereldwijde vraag kan bedienen.

“Naarmate datacenterkoeling in het AI-tijdperk complexer is geworden, is ons portfolio consequent doorontwikkeld om te blijven voldoen aan de infrastructuureisen van vandaag en morgen,” zei Richard Whitmore, CEO van Motivair by Schneider Electric. “Vandaag de dag zijn we de enige aanbieder van vloeistofkoeling die bewezen expertise toont op silicon-niveau door onze oplossingen samen met NVIDIA en andere toonaangevende GPU-fabrikanten te ontwikkelen. In samenwerking met Schneider Electric hebben we een portfolio gecreëerd dat niet alleen de time-to-market verkort, maar ook de ROI voor klanten verhoogt.”

Compleet Liquid Cooling-portfolio voor AI-datacenters

De vloeistof- en luchtgekoelde oplossingen van Motivair by Schneider Electric omvatten Coolant Distribution Units (CDU’s) op megawattniveau, ChilledDoor® achterdeur warmtewisselaars en Dynamic® Cold Plates, die nauwkeurige thermische controle leveren voor AI-racks van meer dan 100 kW. De oplossingen leveren topprestaties, terwijl ze de energie-efficiëntie en uptime voor datacenteroperators verbeteren. Het portfolio omvat:

●    Coolant Distribution Units (CDU’s): Motivair’s CDU’s zijn ontworpen in samenwerking met toonaangevende chipfabrikanten voor naadloze integratie met next-gen processors en accelerators. De CDU-serie schaalt van 105 kilowatt tot 2,5 megawatt, waarmee de technologie de marktvraag met meerdere jaren vooruit is. Tegenwoordig maakt Motivair’s CDU-technologie thermische prestaties mogelijk voor 6 van de 10 krachtigste supercomputers ter wereld en is deze gecertificeerd voor NVIDIA’s nieuwste hardware, terwijl deze ook goed voorbereid is op toekomstige verhogingen in rackdichtheid.
●    ChilledDoor® Rear Door Heat Exchanger: biedt luchtkoeling voor dichtheden tot 75 kW en is ideaal voor energie-intensieve GPU’s. Het rack-agnostische ontwerp is een veelzijdige oplossing voor elke HPC-omgeving.
●    Liquid-to-Air Heat Dissipation Unit (HDU™): perfect voor AI-accelerators, colocatie-omgevingen of labs waar water niet direct beschikbaar is. De Motivair HDU is de best presterende unit op de markt en levert 100 kilowatt warmteafvoer in een behuizing van slechts 600 millimeter breed. Ook kan deze een watercircuit creëren om tot 132 kilowatt koelcapaciteit te leveren; een 1:1 verhouding met NVIDIA’s NVL144 computing-architectuur.
●    Chillers en Technology Cooling System (TCS)-loops: de luchtgekoelde chillers met gesloten lus van Motivair en Schneider Electric stellen operators in staat miljoenen liters water per jaar te besparen voor elke megawatt koelvermogen, terwijl ze tot 20% betere prestaties leveren dan andere oplossingen op de markt.
●    Software: Schneider Electric’s EcoStruxure-software is speciaal ontwikkeld om de lucht- en vloeistofkoelingsuitdagingen van datacenters aan te pakken voor optimaal thermisch beheer, prestaties en efficiëntie voor bedrijfskritische omgevingen.
●    Services: Motivair beheert het grootste aantal geïnstalleerde high-density vloeistofkoelingsoplossingen ter wereld, met getrainde technici beschikbaar in de voornaamste regio’s. Momenteel worden meer dan 600 cooling field service-technici en EcoXpert cooling-partners wereldwijd opgeleid.

Wereldwijde productie, technische expertise en uitgebreide tests

Het uitgebreide portfolio van Schneider Electric wordt ondersteund door wereldwijde productie- en supply chain-capaciteiten, samen met technische expertise, uitgebreide test- en validatieprocessen voor alle oplossingen.

●    Wereldwijde supply chain: Motivair heeft onlangs zijn vierde productiefaciliteit geopend in Buffalo, New York, en breidt de productiecapaciteit uit in Italië en India. Hiermee wordt de productie verdrievoudigd en worden levertijden voor klanten wereldwijd verkort.
●    Grondige tests: alle vloeistofkoelmodellen ondergaan prestatietesten die reële warmtebelastingen simuleren. Dit valideert zowel thermische als mechanische prestaties voordat producten worden verzonden. Tijdens productontwikkeling wordt de prestatie intern gevalideerd en elke unit wordt doorgespoeld om reinheid te garanderen vóór implementatie, ter voorkoming van problemen op locatie.

“AI is de volgende technologische revolutie en heeft vloeistofkoeling ongetwijfeld tot een strategische noodzaak voor datacenters en AI-fabrieken gemaakt,” zegt Andrew Bradner, Senior Vice President, Cooling Business bij Schneider Electric. “Door onze multi-domeinexpertise te combineren met Motivair, betreden we een nieuw tijdperk voor accelerated computing met een ongeëvenaard liquid cooling-portfolio, met wereldwijde schaal, productie en bereik. We testen en valideren elke oplossing rigoureus om risico’s te beperken en klanten gemoedrust te bieden.”

“Liquid cooling is geëvolueerd van een prestatieverbeteraar naar een fundamenteel element van moderne high-density computing-omgevingen,” aldus Olga Yashkova, Research Manager, Enterprise Workloads and Datacenter Infrastructure bij IDC. “De overname van Motivair door Schneider Electric versterkt de positie van het bedrijf aanzienlijk in datacenter-power, elektrische- en koelinfra en ondersteunende services. Als enige leverancier die in staat is alle kritieke infrastructuur en datacenter-power en -koeling te ontwerpen en te leveren, vereenvoudigt Schneider Electric de implementatie en vermindert het de operationele complexiteit van AI-datacenters.”

Gerelateerde bronnen:

• Key Insights for Navigating Liquid Cooling for AI Driven Data Centers
• Market Note from Industry Analyst IDC Research: Schneider Electric's Acquisition of Motivair Strengthens Its Portfolio for AI Datacenters
• Schneider Electric presenteert nieuwe referentieontwerpen met geïntegreerd energie- en vloeistofkoelingsbeheer voor NVIDIA Mission Control en GB300 NVL72

Bijgevoegde bestanden

  • Schneider Electric_LiquidCooling_Portfolio_Motivair_NL.pdf

    PDF, document
    01/10/2025
    Activa weergeven

Invoering van het Blockchain-certificeringsplatform van Wiztrust

Deel deze pagina: