Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Descarbonização: avanço das empresas para um futuro sustentável

São Paulo, SP, Brasil

24/03/2021

Em 2020, vimos uma grande evolução no interesse e na quantidade de empresas que anunciaram compromissos de descarbonização de médio ou longo prazo. Hoje, na América Latina, já são cerca de 50 empresas com metas de redução de carbono estabelecidas ou em curso de preparação ou validação conforme as metodologias científicas globalmente aceitas (SBTi). Isso indica, mesmo diante de um cenário tão atípico no qual as empresas tiveram que se adaptar, a preocupação com o desenvolvimento sustentável se tornou ainda mais forte.

* Por Mathieu Piccin

Em 2020, vimos uma grande evolução no interesse e na quantidade de empresas que anunciaram compromissos de descarbonização de médio ou longo prazo. Hoje, na América Latina, já são cerca de 50 empresas com metas de redução de carbono estabelecidas ou em curso de preparação ou validação conforme as metodologias científicas globalmente aceitas (SBTi). Isso indica, mesmo diante de um cenário tão atípico no qual as empresas tiveram que se adaptar, a preocupação com o desenvolvimento sustentável se tornou ainda mais forte.

Um dos principais motivos para isso é a exigência crescente dos investidores, que têm como expectativa um posicionamento claro das empresas no que se refere à visão de ação climática de longo prazo. Nesse sentido, o comprometimento com a descarbonização traz diversos benefícios, como o aumento da atratividade perante investidores e maior aderência e coerência com os clientes e com toda a cadeia produtiva. Além disso, as vantagens transparecem no aumento da rentabilidade, no desempenho financeiro e na capacidade de inovar.  

As empresas já estão de olho nessas mudanças e nas novas necessidades. Pelo mundo, os setores de TI e cloud, companhias do ramo alimentício e de Consumer Packaged Goods (CPG) estão bem avançados, em número de empresas e no comprometimento com as metas sustentáveis. O movimento tem despertado outros segmentos industriais e de serviços para iniciar ações de descarbonização. Com isso, diversas tecnologias estão surgindo para dar suporte na adaptação e no planejamento dessas companhias. 

Entre eles está o próprio entendimento de qual é a pegada de carbono atual da empresa e quais são os principais pontos a melhorar no quesito de sustentabilidade. Depois disso, entender o cenário em que se está inserido e as principais tendências de mercado. E, só então, ter clareza sobre as ambições adequadas e desenvolver e adotar planos de ação de médio ou longo prazo. No geral, todo esse processo esta dificultado por uma falta de conhecimento, pouca visão do todo e do ecossistema e, ainda, a falta de tecnologia adequada para as ações. Como é possível, então, obter sucesso na descarbonização?

Primeiros passos

Para as empresas que estão iniciando o próprio desenvolvimento sustentável, o ideal é começar com o inventário de seu impacto atual sobre o meio ambiente, principalmente com a medição das emissões de carbono. Ao mesmo tempo, faz-se necessário um trabalho da alta liderança para conhecer e refletir sobre uma visão adequada de sustentabilidade a longo prazo e, assim, definir um roadmap de ação. Um programa de descarbonização bem executado pode se estender por várias décadas, com inúmeros benefícios ao longo da jornada. 

No Brasil, já existem esforços para a criação de um mercado de carbono que poderia levar a resultados interessantes e gerar uma obrigação regulatória para certas empresas. Com isso, tendo maior atratividade e competitividade como os principais benefícios, acredito que, ao longo deste e dos próximos anos, o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade como um meio de negócio devem continuar ganhando força dentro das companhias. Para 2021, a conscientização e a aderência das companhias devem continuar crescendo, o que nos aproxima de um futuro mais próximo e sustentável.

* Mathieu Piccin é diretor de Serviços de Energia e Sustentabilidade da Schneider Electric para América Latina

Adoção da plataforma de certificação em blockchain Wiztrust

Desde o dia 2 de outubro de 2019, a fim de proteger suas comunicações, a Schneider Electric certificou seu conteúdo com a Wiztrust. Você pode verificar a autenticidade do site em Wiztrust.com para comunicações corporativas.
Ver comunicado de imprensa (pdf, 185 kb) Abre em nova janela
Compartilhar esta página:

Chat

Você tem dúvidas ou precisa de ajuda? Estamos aqui para ajudar!