São Paulo, agosto de 2023 - A produtividade das empresas sempre será uma prioridade em todos os processos de planejamento, o qual inclui questões como logística, inovação e desenvolvimento. No entanto, ao unificar processos, muitas empresas fazem uso de dispositivos de missão crítica e de energia, que são aqueles que têm um alto impacto no uso de energia.
De acordo com os números da CEPAL, a cobertura de eletricidade na América Latina é de 97%, o que impacta diretamente na gestão dos recursos energéticos, afeta o meio ambiente e suas empresas, pois ter dispositivos que consomem 100% de energia aumenta significativamente o custo dos negócios.
Diante desse cenário, a Schneider Electric, líder na transformação digital de gerenciamento de energia, realizou, em julho, o Innovation Days: Digitalização em Processos Industriais, um evento que ocorreu entre a Espanha e a França, para canais, clientes e parceiros conhecerem, em primeira mão, as Fábricas e os Centros de Inovação e Desenvolvimento da multinacional francesa em Barcelona, Grenoble e Paris.
A fábrica de Data Centers Modulares da Saint Boi, em Barcelona, na Espanha, é um centro moderno e eficiente onde são construídos Data Centers pré-fabricados, seguindo a metodologia Lean Manufacturing. Além de empregar mais de 200 pessoas, a unidade permite fornecer essas soluções a clientes na Europa, na América Latina, na África e no Oriente Médio.
Clientes e parceiros visitaram três dos diferentes locais do Centro de Pesquisa e desenvolvimento em Grenoble, França:
Intencity: centro de pesquisa e desenvolvimento para engenharia de distribuição elétrica inteligente;
Electropole: focado na atividade elétrica de média tensão;
Alp'X pole: dedicado a pessoas que se concentram em negócios de TI, abrangendo negócios de marketing, pesquisa, desenvolvimento, fabricação, vendas e serviços.
Durante o evento, foram apresentadas as últimas tendências de Eletricidade 4.0 e a inovação dos produtos e soluções da empresa, além da troca de ideias com especialistas globais da área.
"A transformação digital está impulsionando a conversão de TI/OT, e muitos aplicativos que não são de TI precisam de recursos críticos de energia para que os gerentes de instalações e operações colaborem com os colegas e parceiros de TI para garantir operações sustentáveis e confiáveis", explica Guilherme Araujo, Líder Comercial e Industrial da Schneider Electric para a América do Sul.
Entre os produtos apresentados durante o evento, estava o portfólio de Data Center Modular — ou Pré-fabricado — e UPS ou SAI - Sistema de Alimentação Ininterrupta, além de aplicações comerciais e industriais.
Data Center Modulares
Os Data Centers Modulares da Schneider Electric têm uma proposta de valor muito interessante, pois estes:
-
Simplificam significativamente o projeto e a construção;
-
Oferecem uma alternativa para superar os desafios e riscos da construção tradicional (climáticos, sociais, econômicos, etc.);
-
Permitem que a alocação de espaço seja resolvida de forma eficiente;
-
São projetadas e construídas para trabalhar ao ar livre;
-
Prazos de construção rápidos;
-
Permitem acelerar a engenharia, possibilitando ter documentos técnicos e um orçamento em prazos muito concorrenciais;
-
Tem alta capacidade de expansão e implementação em ambientes industriais ou de aumentar a escala rapidamente.
Os data centers pré-fabricados podem reduzir o tempo de implementação em até 50% em comparação com a construção tradicional. Além disso, a tecnologia IoT está impulsionando a necessidade de implantar Data Centers em ambientes não tradicionais (EDGE). Especificamente, um data center modular pode estar operando dentro de 6 a 10 meses a partir da aprovação do projeto.
3-Phase Modular
Da mesma forma, o Easy UPS 3-Phase Modular foi apresentado. Um UPS projetado para proteger cargas críticas e, ao mesmo tempo, otimizar o investimento de capital. Ele faz parte da linha Green Premium, da Schneider Electric, que garante eficiência energética, durabilidade, reciclabilidade e transparência para ajudar a reduzir o impacto ambiental.
Esse UPS tem três recursos especiais para empresas, como:
-
Aumente o tempo de atividade: o design modular permite a redundância N+1 no espaço de um único gabinete;
-
Otimize o investimento de capital: dimensiona corretamente o seu UPS com escalabilidade de pagamento conforme o crescimento;
-
Expanda rapidamente: aumente sua capacidade sem tempo de inatividade programado, graças à tecnologia Live Swap de módulos de energia verificados por terceiros.
É por isso que a Schneider Electric está apresentando, a seus parceiros e clientes, novas soluções que podem contribuir para o desenvolvimento de seus negócios.