Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Microgrids e o acesso à energia para as comunidades mais vulneráveis

22/05/2023

*Por Rafael Cesar Medeiros Soares

Um relatório produzido em 2022, pelo Banco Mundial, Organização Mundial da Saúde (OMS), Divisão de Estatística das Nações Unidas (UNSD), em parceria com a Agência Internacional de Energia (IEA) e a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), demonstrou que atualmente 733 milhões de pessoas ainda não têm acesso à eletricidade. No ritmo atual de eletrificação, cerca de 8% da população mundial permanecerá sem acesso à eletricidade em 2030, cerca de 670 milhões de pessoas. 

Isso acontece porque a construção de linhas de transmissão em regiões menos povoadas não costuma ser economicamente viável. Dessa forma, a energia produzida em um determinado país não chega a todos, afetando os serviços essenciais que uma população precisa ter.

Para resolver esse problema, estabelecer uma produção de energia próximo ao centro de consumo ou nas residências é uma boa alternativa. Mas, uma iniciativa pouco explorada são as instalações de microgrids, redes de distribuição de energia que contam com uma ou mais fontes de geração. Essa estrutura é capaz de gerir toda a produção de eletricidade, por intermédio de softwares sofisticados que ajudam a coordenar as fontes para evitar variações na tensão e quedas de energia.

O segmento vem crescendo no mundo inteiro e no Brasil não é diferente. Existem vários projetos em fase de estudos e outros já em andamento, além disso, há diversos pilotos acontecendo em parceria com concessionárias de energia e universidades.

As microgrids são uma excelente solução, porque proporcionam, às comunidades vulneráveis, o restabelecimento do recurso de forma mais rápida, principalmente para áreas críticas, como hospitais e serviços essenciais. Já nos locais com pouco acesso, elas garantem sua universalização. Muitas vezes, essas áreas estão isoladas e distantes dos grandes centros e nem sempre é simples levar infraestrutura para esses locais e, quando existe, a manutenção é complicada.

Outro ponto, são os entraves que atrapalham as instalações desses sistemas. Entre eles, estão os desafios de levar a infraestrutura para essas áreas, devido às dificuldades de acesso e investimentos, e também pela questão da manutenção. Por exemplo, quando existe uma ocorrência, como a queda de árvore, linha de transmissão ou poste, leva-se muito tempo para identificar o problema e consequentemente deslocar a equipe e material para o reparo, fazendo com que essas comunidades fiquem muito tempo sem acesso à energia.

A implementação dessa ferramenta já é bastante viável, pois o acesso à tecnologia não é mais restrito e está difundido, principalmente, nas indústrias e edifícios. Entretanto, para torná-la essencial para os locais mais vulneráveis, são necessárias iniciativas governamentais em parceria com as privadas. As microgrids poderiam resolver praticamente todos esses desafios e não só solucionar, como também complementar a oferta de energia existente, diminuindo os tempos de interrupção e universalização da energia. 

Por fim, a inclusão dessas microgrids nas redes das concessionárias é de extrema importância para que exista uma modernização das redes, principalmente nas ferramentas de gestão, e para auxiliar a falta de energia nas comunidades mais vulneráveis. A inovação e a tecnologia devem estar à serviço de todos. 

*Por Rafael Cesar Medeiros Soares, Consultor de Negócios de Digital Energy na Schneider Electric
 

Adoção da plataforma de certificação em blockchain Wiztrust

Desde o dia 2 de outubro de 2019, a fim de proteger suas comunicações, a Schneider Electric certificou seu conteúdo com a Wiztrust. Você pode verificar a autenticidade do site em Wiztrust.com para comunicações corporativas.
Ver comunicado de imprensa (pdf, 185 kb) Abre em nova janela
Compartilhar esta página:

Chat

Você tem dúvidas ou precisa de ajuda? Estamos aqui para ajudar!