“Modernizar os sistemas elétricos pode gerar uma economia de até 40% em operational expenditure (Opex) para as indústrias, principalmente, ao tornar o processo de manutenção mais dinâmico e assertivo”.
A análise é de Júlio Martins, vice-presidente das unidades de Power Products, Power Systems e Digital Energy da Schneider Electric Brasil.
Vantagens de ter um sistema elétrico moderno
Segundo o executivo, atualmente, grande parte das empresas têm indicadores de desempenho (KPIs) de sustentabilidade que analisam os equipamentos implementados e níveis de eficiência.
Para a indústria, o uso da energia é parte fundamental na jornada rumo à sustentabilidade. De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o setor nacional responde por mais de 30% do consumo final de energia e quase 40% da eletricidade consumida no Brasil. Por isso, a modernização do sistema elétrico passa a ser fundamental.
Martins explica que, em boa parte dos casos, o início da modernização ocorre com a substituição de um produto antigo por um mais moderno, agregando novas tecnologias que proporcionam eficiência energética, gestão de resíduos e diminuição de poluentes. Mas, o ponto crucial, na visão dele, é melhorar os processos de manutenção.
“Em um primeiro momento, a modernização do sistema elétrico pode parecer algo complexo, exigindo investimento, adaptações e treinamentos. Então, para que possa fazer sentido para os negócios, além de autoconhecimento, as empresas podem optar por ações com resultados tangíveis em médio prazo”, diz.
Um exemplo é implementar tecnologias que permitam a manutenção preditiva. Com isso, as empresas podem obter maiores intervalos entre as revisões sem aumentar o risco de falha de um ativo. “Dessa forma, o custo de operação de uma planta é impactado diretamente, pois, com menos tempo de inatividade, é possível aumentar a produção e diminuir as falhas inesperadas que causam grandes transtornos na indústria”, explica o executivo.
Descarbonização, eficiência e segurança nas empresas
Como uma maneira de ampliar o mercado de produtos favoráveis ao meio ambiente, a Schneider Electric tem ampliado seu portfólio com soluções sustentáveis. Para a modernização de sistemas elétricos, a companhia lançou o painel de distribuição de energia SM AirSet.
Ao utilizar somente ar puro e vácuo, ao invés de hexafluoreto de enxofre (SF6), um dos gases de efeito estufa listado no protocolo de Kyoto e ainda bastante utilizado no segmento elétrico, o AirSet tem ajudado as empresas a melhorar seus indicadores de sustentabilidade. Além de indústrias, o produto pode ser utilizado em sistemas de distribuição de até 24 kV, especialmente em hospitais, edifícios comerciais e data centers.
Entre os benefícios do painel, destaca-se o monitoramento das condições ambientais para gerenciar os ativos preditivos e preventivos de energia, a partir da plataforma EcoStruxure. A plataforma é a base da tecnologia em que as soluções da companhia são entregues, desenvolvida para conectar todos os departamentos do usuário (do chão de fábrica ao departamento executivo) e fortalecer a análise de dados para tomada de decisões em tempo real.