Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

NetShelter PDU Serie 9000 da APC by Schneider Electric, a solução energética para gestão remota de data centers

São Paulo, SP, Brasil

11/02/2021

  • Graças às suas tomadas controláveis, o NetShelter PDU Serie 9000 oferece um gerenciamento avançado dos dispositivos de TI conectados. 

  • O NetShelter PDU Serie 9000 oferece segurança, confiabilidade, robustez, agilidade de instalação, entre outros atributos.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2021- O processo de digitalização da América Latina tem se acelerado à medida que as pessoas e empresas buscam uma forma de ter as mesmas capacidades tecnológicas que seus pares em outras regiões, o que aumentou a necessidade de armazenar os dados produzidos em locais que contem com uma infraestrutura adequada como os data centers; uma tendência que tem aumentado nesses mercados em diferentes regiões da América Latina.  

De acordo com o relatório da Arizton sobre o mercado de data centers na América Latina, estima-se que entre 2019 e 2025 esse crescimento terá uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 5,69% apenas em infraestruturas de TI como servidores, storage e redes. Em linha com as tendências do mercado, a possibilidade de gerenciá-los remotamente por meio de aplicativos e dispositivos projetados para administrar esses espaços também será necessária por meio da coleta de informações de temperatura do ambiente, estado dos equipamentos e previsão de falhas por meio de Inteligência Artificial.

Devido à maior necessidade de gerenciamento remoto em ambientes de computação periférica distribuídos ou de TI hiperconvergente, a Schneider Electric anunciou o lançamento da Unidade de Distribuição de Energia (da sigla em inglês PDU) com saídas controláveis da série NetShelter 9000, que oferece maior confiabilidade de gerenciamento remoto em uma faixa mais ampla de temperatura operacional. “Nossos novos PDUs têm a capacidade de operar a uma temperatura ambiente máxima de 60 °C (140 °F) sob carga total, aumentando a confiabilidade e disponibilidade mesmo em alta dissipação de calor ou implantações industriais, enquanto outros modelos permitem apenas até 45 °C (113 °F) ”, explica Roberto Chávez.

Essa nova oferta se destaca por seu design pensado para data centers e ambientes remotos de Edge Computing que experimentam densidades de energia crescentes e que requerem uma infraestrutura de TI altamente disponível. “Os dispositivos de TI nesses ambientes precisam de alta segurança e os NetShelter PDUs Serie 9000 fornecem isso graças aos seus recursos de alta segurança cibernética que incluem criptografia dinâmica, autenticação e controle de interfaces. Além disso, possuem características que facilitam a instalação, otimizam custos e aumentam o grau de confiabilidade na conexão dos equipamentos de TI. Por outro lado, são gerenciáveis ​​no local ou remotamente em qualquer lugar do mundo, pois vêm preparados para operar com o EcoStruxure IT da Schneider Electric”, indica Roberto Chávez, SAM Business Development Transactional Manager da Schneider Electric.

Um segundo aspecto a ser destacado das Netshelter PDUs Serie 9000 são precisamente suas tomadas controláveis ​​que fornecem gerenciamento avançado de carga que inclui: controle ligado e/ou desligado por tomada, sequenciamento de energia e gerenciamento de uso. “Os usuários são capazes de configurar a sequência de inicialização dos equipamentos de TI conectados, o que ajuda a evitar picos de energia na inicialização. O sequenciamento também permite que os usuários predeterminem qual grupo de PDUs opera primeiro, para que os dispositivos de TI dependentes dessas unidades funcionem”, explica Roberto Chávez.

Entre outros atributos, os novos PDUs também contam com conectividade sem fio, pois são compatíveis com coordenador WiFi USD da APC opcional (AP9834). Este recurso permite que a implantação em campo seja acelerada, dispensando a fiação típica e as movimentações, acréscimos e alterações sejam simplificados. Eles também vêm com o Gigabit Ethernet para aprimorar e padronizar a conectividade de rede em todos os ativos do data center.

As Netshelter PDUs Serie 9000 também garantem uma supervisão local ativa avançada e personalizável, incluindo medição de energia em tempo real de cargas conectadas com alarmes para alertar sobre potenciais sobrecargas. Por outro lado, por ser um dispositivo projetado para ambientes de Edge Computing, permite atualizar de forma rápida e fácil, através de um download da rede, os softwares de atualização para futuras melhorias do produto, o que elimina a necessidade de substituir produtos já instalados em campo quando novos recursos são lançados.

Com esta nova PDU, a empresa espera que a supervisão e gestão remotas sejam mais sólidas e seguras para os operadores de TI do Cluster Andino para suportar a operação dos data centers, e nas implementações de ambientes Edge que suportam altas demandas decorrentes do aumento de dispositivos móveis, a troca rápida de informações e aplicativos IoT.

Fontes: 

Brochure: APC NetShelter 9000 Series Switched Rack PDUs Brochure ESPAÑOL 

https://almacenamientoit.ituser.es/noticias-y-actualidad/2020/10/el-mercado-latinoamericano-de-centros-de-datos-se-expande-rapidamente

https://www.datacenterdynamics.com/es/eventos/edge-latin-america/2021/

https://www.itwarelatam.com/2020/12/22/2021-sera-un-boom-en-data-centers-400g/

https://www.datacenterdynamics.com/es/noticias/el-rol-del-data-center-en-la-transformaci%C3%B3n-tecnol%C3%B3gica-de-am%C3%A9rica-latina/

https://itcomunicacion.com.mx/tendencias-para-el-mercado-de-data-centers-en-latinoamerica
 

Sobre a Schneider Electric

O propósito da Schneider é empoderar todos para que obtenham os melhores resultados com nossa energia e nossos recursos, alavancando o progresso e a sustentabilidade.  Chamamos isso de ‘Life Is On’. 

Nossa missão é ser seu parceiro digital para sustentabilidade e eficiência. 

Conduzimos a transformação digital ao integrar tecnologias de processo e energia, conectividade de produtos na nuvem, controles, software e serviços, por todo ciclo de vida do produto, propiciando um gerenciamento integrado de empresas, para casas, edifícios, data centers, infraestrutura e indústrias. 

Somos as mais locais das companhias globais. Lutamos por padrões abertos e ecossistemas de parceria entusiasmados por nossa proposta significativa e inclusiva e nossos valores de empoderamento. 

www.se.com

Informações sobre a Schneider Electric para a imprensa

RPMA Comunicação

Rebecca Emy (rebecca.emy@rpmacomunicacao.com.br) – (11) 9-9240-4550

Vanessa Domingues (vanessa.domingues@rpmacomunicacao.com.br) – (11) 98168-0468

Adoção da plataforma de certificação em blockchain Wiztrust

Desde o dia 2 de outubro de 2019, a fim de proteger suas comunicações, a Schneider Electric certificou seu conteúdo com a Wiztrust. Você pode verificar a autenticidade do site em Wiztrust.com para comunicações corporativas.
Ver comunicado de imprensa (pdf, 185 kb) Abre em nova janela
Compartilhar esta página:

Chat

Você tem dúvidas ou precisa de ajuda? Estamos aqui para ajudar!