São Paulo, 15 de abril de 2021 – A Schneider Electric, líder em transformação digital de gerenciamento de energia e automação, anunciou o lançamento de sua próxima geração do painel de baixa tensão BlokSeT™, um design de última geração que atende à uma necessidade de segurança operacional superior nos segmentos de aplicações de energia em baixa tensão que demandam alto desempenho.
O iPMCC (Intelligent Power and Motor Control Center) BlokSeT™ é uma solução inteligente avançada e altamente efetiva na prevenção de falhas, proteção e restabelecimento automático. Segurança e confiabilidade foram significativamente aprimoradas com os novos sensores térmicos de monitoramento de temperatura e umidade do iPMCC. Esse sistema de monitoramento térmico permanente utiliza pequenos sensores Zigbee, sem alimentação por fios, que estendem o ciclo de vida da manutenção e reduzem riscos de segurança, como incêndios elétricos.
Outra melhoria importante do BlokSeT™ é no seu novo design, proporcionando um acabamento ergonômico mais estilizado. Essa inovação inteligente torna mais seguro operar e manter o painel de distribuição de baixa tensão.
Com as soluções compatíveis com a EcoStruxure™ IoT, os dados do painel podem ser coletados e analisados em tempo real por meio da conectividade sem fio, fornecendo aos operadores uma análise de manutenção preditiva, além da preventiva.
Com a nova geração de painéis de distribuição de baixa tensão BlokSeT™, a Schneider Electric reforça o seu engajamento em maximizar o tempo de atividade, e aumentar a segurança, confiabilidade e a conectividade para profissionais da indústria.
Sobre a Schneider Electric
O propósito da Schneider é empoderar todos para que obtenham os melhores resultados com nossa energia e nossos recursos, fomentando o progresso e a sustentabilidade. Chamamos isso de “Life Is On”. Nossa missão é ser seu parceiro digital para sustentabilidade e eficiência. Conduzimos a transformação digital ao integrar tecnologias de processo e energia, conectividade de produtos na nuvem, controles, software e serviços, por todo o ciclo de vida do produto, propiciando um gerenciamento integrado para empresas, casas, edifícios, data centers, infraestrutura e indústrias.
Somos as mais locais das companhias globais. Lutamos por padrões abertos e ecossistemas de parceria entusiasmados com nossa proposta significativa e inclusiva e nossos valores de empoderamento. www.se.com
Informações sobre a Schneider Electric para a imprensa
RPMA Comunicação
Graziele Marronato (grazi.marronato-ext@rpmacomunicacao.com.br) – (11) 953 123 316
Rebecca Emy (rebecca.emy@rpmacomunicacao.com.br) – (11) 9-9240-4550