Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Schneider Electric anuncia nova linha com soluções de 'micro data centers'

São Paulo, SP, Brasil

27/01/2022

Disponíveis em até quatro semanas, os produtos são integrados aos componentes de infraestrutura de energia e refrigeração e podem ser instalados rapidamente com um custo até 48% menor

São Paulo, janeiro de 2022 – A Schneider Electric, líder global em transformação digital de gerenciamento e automação de energia, anuncia portfólio de soluções de micro data center com o lançamento da série Easy Micro Data Center para ambientes comerciais e de TI padrão. As soluções foram projetadas para conter e fornecer toda a infraestrutura necessária para suportar aplicações de edge computing, combinando velocidade, confiabilidade e acessibilidade. 

Além disso, os produtos são habilitados para rede de monitoramento remoto baseado na web e incluem opções adicionais para o software de EcoStruxur IT, da Schneider Electric, oferecendo inteligência segura em tempo real e visibilidade de qualquer lugar.

Os Easy Micro Data Center da Schneider Electric são padronizados com os outros lançamentos recentes da companhia, como a linha Easy Racks, Easy UPS e Easy PDU’s. Com isso, eles vêm completos com a linha Easy UPS de fontes de alimentação ininterruptas (nobreak). A integração do portfólio permite simplificar as fases de design e implantação dos provedores de soluções de TI, que conseguem entregar a nova solução de data center no site dentro de duas a quatro semanas, o que gera flexibilidade, confiabilidade, custo e velocidade de resposta para as organizações.

Edge computing projetado com precisão

Em virtude do seu tamanho e design integrado, a linha Easy Micro Data Centers pode ser instalada de maneira econômica em qualquer edge computing ou localização de TI distribuída. Estudos detalhados no White Paper #233 da Schneider Electric descobriram que essas soluções representam economia de custo de 42% a 48% em relação a uma instalação centralizada tradicional.

Os modelos Easy Micro Data Center C-Series vêm em gabinetes contidosw para implantação em ambientes comerciais despreparados, como um escritório padrão ou instalações comerciais. Já o Easy Micro Data Center S-Series inclui gabinetes ventilados para integração em ambientes de TI padrão, como armários de rede e salas de servidores.

“A capacidade de implantar recursos de TI em qualquer local oferece grande flexibilidade às empresas, mas deve-se ter a tranquilidade de saber que as soluções serão entregues de forma confiável, conforme as especificações e dentro do orçamento. Com software de gerenciamento integrado que permite o monitoramento remoto por meio da nuvem, os Easy Micro Data Centers oferecem maior inteligência para gerenciamento simplificado em todos os sites, fornecendo aos clientes a combinação ideal de confiabilidade, acessibilidade e agilidade”, diz Kenia Paim, diretora comercial de Secure Power da  Schneider Electric Brasil.

Os principais benefícios da linha:

  • Rapidez, confiabilidade e acessibilidade: disponíveis entre duas e quatro semanas, os Easy Micro Data Centers são integrados aos componentes de infraestrutura de energia e refrigeração e podem ser instalados rapidamente com um custo menor de até 48%.
  • Flexibilidade, agilidade e facilidade de instalação: os Easy Micro Data Centers fornecem o ajuste perfeito para aplicações de baixa latência, como finanças, retail, governo, saúde e educação. 
  • Software e serviços digitais: a oferta oferece suporte a monitoramento e gerenciamento remotos de forma fácil com o pacote de software baseado em nuvem EcoStruxure IT como uma configuração opcional.
  • Recursos de segurança adicionais: um Easy Micro Data Center vem completo com detecção ambiental e segurança física para ajudar a proteger contra eventuais alterações ambientais e acessos não autorizados.

Os modelos das séries C e S da linha Easy Micro Data Center estão disponíveis no Brasil. Para mais informações sobre o portfólio de soluções da Schneider Electric, visite a página EcoStruxure Data Center Solutions aqui.

 

Sobre a Schneider Electric

O propósito da Schneider é empoderar todos para que obtenham os melhores resultados com nossa energia e nossos recursos, alavancando o progresso e a sustentabilidade. Chamamos isso de “Life Is On''.

Nossa missão é ser seu parceiro digital para sustentabilidade e eficiência. 

Conduzimos a transformação digital ao integrar tecnologias de processo e energia, conectividade de produtos na nuvem, controles, software e serviços, por todo ciclo de vida do produto, propiciando um gerenciamento integrado de empresas, para casas, edifícios, data centers, infraestrutura e indústrias.

Somos as mais locais das companhias globais. Lutamos por padrões abertos e ecossistemas de parceria entusiasmados com nossa proposta significativa e inclusiva e nossos valores de empoderamento. 

www.se.com

 

Informações sobre a Schneider Electric para a imprensa

RPMA Comunicação

schneider@agenciarma.com.br

Adoção da plataforma de certificação em blockchain Wiztrust

Desde o dia 2 de outubro de 2019, a fim de proteger suas comunicações, a Schneider Electric certificou seu conteúdo com a Wiztrust. Você pode verificar a autenticidade do site em Wiztrust.com para comunicações corporativas.
Ver comunicado de imprensa (pdf, 185 kb) Abre em nova janela
Compartilhar esta página:

Chat

Você tem dúvidas ou precisa de ajuda? Estamos aqui para ajudar!