Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Schneider Electric lança 6U Wall Mount, desenvolvido para edge computing

São Paulo, SP, Brasil

06/05/2020

Do tamanho e formato de um grande painel elétrico, foi desenvolvido para economizar espaço, pois permite que servidores, equipamento de rede e nobreaks, que são pesados, fiquem, de maneira segura, presos na parede

São Paulo,  6 de maio de 2020 - Big data e a Internet das Coisas estão entre as tendências do mercado e da tecnologia que alteraram o cenário da computação distribuída. Onde grandes racks tradicionalmente hospedavam switches de comunicação em prédios comerciais, ficam agora micro data centers compactos, porém, muito poderosos. E eles já estão aparecendo em todos os lugares, como: lojas, fábricas, depósitos, prédios governamentais, hospitais e clínicas de saúde de todos os tipos.

Enquanto as áreas de aplicação se diversificam, novas escolhas e novos formatos de micro data centers estão entrando no mercado. O lançamento mais recente da Schneider Electric para atender essa demanda é o 6U Wall Mount. Desenvolvido para edge computing, onde o espaço é limitado, o primeiro EcoStruxure™ Micro Data Center C-Series 6U Wall Mount a chegar ao mercado é do tamanho e formato de um grande painel elétrico (1 metro de largura por 2 metros de comprimento, mais um metro de profundidade). Foi desenvolvido para economizar espaço, pois permite que servidores, equipamento de rede e o nobreak (UPS), que são pesados, fiquem, de maneira segura, presos na parede.

Desafios que acompanham a mudança para edge computing

Para os consumidores, essas novas soluções de edge computing atendem problemas que incluem a necessidade para computação crítica em locais remotos, maior grau de segurança física, e economia de espaço em locais que já estão lotados com dispositivos, pessoas ou suprimentos.

Restaurantes fast food são um dos exemplos de como a necessidade por mais recursos poderosos de edge computing está crescendo. Quiosques digitais estão começando a aparecer nos restaurantes. Os consumidores simplesmente chegam perto deles e fazem o pedido, ao invés de esperar um caixa ficar livre. Enquanto essa inovação pode fornecer uma conveniência adicional para o consumidor, se o computador local que roda o software do quiosque ou qualquer outro processo cair, o negócio ficará paralisado. As aplicações de edge terão que ser protegidas da mesma maneira que os centros de dados críticos se o fast food deseja permanecer rápido e funcionando.

Colocar equipamentos de TI de missão crítica em locais onde servidores, armazenamento e rede nunca existiram, pode ser um grande desafio. Ambientes cheios de poeira, muita movimentação de pessoas e a falta de expertise técnica no local podem levar a uma queda não antecipada dos negócios. Como resultado, os proprietários de um micro data center têm que intensificar tanto a segurança física quanto a visibilidade remota desses sistemas.

De fato, existe agora a necessidade de fornecer ferramentas parecidas com data centers em alguns desses lugares, incluindo backup de bateria, proteção de energia, monitoramento remoto, design padronizado, redundância e refrigeração. Os elementos de resiliência, que não eram uma preocupação anteriormente, começam a ser um fator importante, pois o downtime para a maioria dos sistemas novos de edge computing não é uma opção.

Nos últimos dois anos, as aplicações para edge computing cresceram, o que aconteceu também com a diversidade de tipos de micro data centers disponíveis para atender o usuário final com necessidade de edge computing. Dependendo com quem conversamos, a definição de o que é micro data center pode ser bem diferente.

Por um lado, um sistema muito básico pode consistir em um rack simples (segurança física) com um UPS para fornecer backup de bateria e proteção de energia. Adicionar um switch simples e um servidor é suficiente para começar o processo da captura de dados locais e compartilhamento de dados. Por outro lado, alguns micro data centers podem incorporar design modular englobado de soluções seladas equipadas com TI hiper convergente, componentes reforçados que resistem à poeira e mistura de ambientes mais severos, e supressão de fogo embutido, além de tecnologia de resfriamento.

O quão grande e complexo um micro data center deve ser depende da tecnologia de TI requerida para direcionar os desafios do negócio, sua meta de produtividade e/ou o aplicação local que precisa receber suporte.

Muitos desses desafios são atendidos pelo 6U Wall Mount Micro Data Center, pois o formato low-profile e sua compatibilidade o fazem menos evidente e intrusivo quando comparado a soluções montadas no piso. Como resultado, os parâmetros de desenho ajudam a reduzir o downtime induzido por erro humano, fornecendo aos operadores de sistemas mais tranquilidade. Shock packaging significa que parceiros e integradores podem pré-instalar o equipamento para atualizações padronizadas e rápidas, e seu filtro integrado de poeira e ventilador o torna ideal para ambientes industriais. O 6U Wall Mount empodera os consumidores a apoiar operações de negócios de suporte crítico em ambientes que não sejam de tecnologia.

Suporte técnico remoto: um fator de sucesso importante

Na maioria das instalações de edge computing, não haverá nenhum especialista técnico no local para gerenciar o micro data center. Nesses casos, existem três modos diferentes do proprietário de um micro data center monitorar esses locais:

  • Faça você mesmo – se você possui uma equipe disponível que pode assumir mais esta responsabilidade, utilize software de monitoria para ficar de olho nas atividades, a qualquer momento e de qualquer lugar.

  • Deixe que seu fornecedor de tecnologia local gerencie para você – existem diversas redes de fornecedores de serviços gerenciados (MSPs) e TI local que estão treinados para atender os novos ambientes de edge computing.

  • Para atendimentos maiores, deixe que o fabricante do equipamento gerencie para você – por exemplo, o Departamento de Serviço da Schneider Electric pode monitorar remotamente sua infraestrutura de TI física globalmente 24x7. Os representantes de serviço de campo e os parceiros podem ser enviados automaticamente se houver a necessidade de reparos ou manutenção agendada. Isso permitirá respostas mais rápidas e proativas para os problemas e melhorará o tempo ativo dos sistemas como um todo.

Sobre a Schneider Electric

Na Schneider, acreditamos que o acesso à energia e ao mundo digital é um direito humano básico. Empoderamos as pessoas para fazerem mais com menos, garantindo que Life Is On seja realidade em todos os lugares, para todos, em todos os momentos. Fornecemos soluções digitais de energia e automação para mais eficiência e sustentabilidade. Combinamos as mais avançadas tecnologias de energia do mundo, automação em tempo real, software e serviços com soluções integradas para residências, edifícios, data centers, infraestruturas e indústrias. Estamos empenhados em desvendar as infinitas possibilidades de uma comunidade aberta, global e inovadora, apaixonada por nossos valores de: Propósito, Inclusão e Empoderamento. www.se.com/br

 

Informações sobre a Schneider Electric para a imprensa

RPMA Comunicação

Cléa Stolear (clea.stolear@rpmacomunicacao.com.br) – (11) 9-8578-4499

Talita Ramos (talita.ramos@rpmacomunicacao.com.br) – (11) 98635-3280

Gabriel Oliveira (Gabriel.oliveira@rpmacomunicacao.com.br) – (13) 99713-0793

Vanessa Domingues (vanessa.domingues@rpmacomunicacao.com.br) – (11) 98168-0468

 

Adoção da plataforma de certificação em blockchain Wiztrust

Desde o dia 2 de outubro de 2019, a fim de proteger suas comunicações, a Schneider Electric certificou seu conteúdo com a Wiztrust. Você pode verificar a autenticidade do site em Wiztrust.com para comunicações corporativas.
Ver comunicado de imprensa (pdf, 185 kb) Abre em nova janela
Compartilhar esta página:

Chat

Você tem dúvidas ou precisa de ajuda? Estamos aqui para ajudar!