Augmentez les économies et la satisfaction de votre clientèle L’installation du système Wiser Energy est simple, rapide et évidente et ne vous prendra normalement qu’entre 15 et 30 minutes. Une fois l’unité Wiser Energy installée dans le panneau électrique de la maison, la connexion au Wi-Fi et la configuration de l’application ne prennent que quelques minutes. Ensuite, votre client aura un accès en temps réel à sa consommation électrique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Au fil du temps, grâce à l’externalisation ouverte et à l’apprentissage machine, l’application détecte l’activité électrique et identifie les appareils électriques. Une fois les appareils de sa maison identifiés, votre client aura une vision claire et nette de sa consommation d’énergie.