Discover how SpaceLogic KNX Push Button Interface, make possible to keep conventional wiring devices and bring them into the KNX system. It can be used also to bring potential-free contacts and analog temperature sensor, into the KNX system. This video presents the available Push Button Interfaces and their features. It’s also highlighting their benefits at each step of a project: - Planning the KNX project - Installation - Commissioning
Fecha:
10 abr 2025|Tipo:
Cómo hacer videos
idiomas:
Inglés|versión:
1.0
Subtipo: Función y aplicación, Detalles de la instalación, Diseño de sistemas
Referencia del documento:
knxpbinterfaceEN
La documentación que está disponible en línea es normalmente la versión más reciente. Archivos