Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
Obrázek Discover and Use KNX Push Button Interface

Discover and Use KNX Push Button Interface

Discover how SpaceLogic KNX Push Button Interface, make possible to keep conventional wiring devices and bring them into the KNX system. It can be used also to bring potential-free contacts and analog temperature sensor, into the KNX system. This video presents the available Push Button Interfaces and their features. It’s also highlighting their benefits at each step of a project: - Planning the KNX project - Installation - Commissioning

Datum: 10 dub 2025 | Typ: Video jak na to
Jazyk: English | Verze: 1.0
Podtyp: Funkce a použití, Podrobnosti instalace, Návrh systému
Reference dokumentu:: knxpbinterfaceEN

Dokumentace dostupná online je obecně poskytována v nejnovější verzi. Soubory

Název souboru
KNX_PB_interface_EN_02 - Youtube - HD.mp4