undefined [object Object]
{}

Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Mounting the Symmetra LX in a 2 post rack
Issue:
How do I mount a Symmetra LX in a 2 post rack?

Product Line:
Symmetra LX

Environment:
All serial ranges

Cause:
Symmetra LX ships with a 4 post rail kit only, however it is possible to safely mount the UPS system and any associated XR frames in a 2 post rack.

Resolution:
(1) SYOPT12 must be purchased and used for each Symmetra LX mainframe or extended run (XR) battery frame that is to be mounted.




Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Řada:
Užitečné články
Zjistěte více
Řada: