undefined [object Object]
{}

Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
Jak vám dnes můžeme pomoci?
SEPAM with ACE850. Why I cannot access to the ACE850 Web Pages ?
SEPAM with ACE850. Why I cannot access to the ACE850 Web Pages ?

Answer : The problem is on to the Application Versions installed in the laptop that are not compatible to access to the ACE850 Web pages .
The compatible Version installed on the laptop have to be :
For Internet Explorer Version < or = V11.0.38.
For Java only the V6.0.260 is availble to run with ACE850

IEDL3

Schneider Electric Česká republika