{}

Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Are baying brackets available for NetShelter SX to VX?
Issue:
Customers may be looking for baying brackets to connect SX cabinets to VX cabinets.

Product Line:
NetShelter SX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
Some 3 Phase or In-Row Cooling products may use the NetShelter VX frame.

Resolution:

There are no baying brackets to connect a NetShelter SX cabinet to a NetShelter VX cabinet. These cabinet frames and their baying points are very different, they cannot be bayed.

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Řada:
Užitečné články
Zjistěte více
Řada: