{}

Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What would cause the circuit breaker to trip on the ATV630 and ATV930 drives?

Product Line:

Altivar ATV630/ATV930

Environment:

All

Cause:

Circuit breaker keeps tripping when trying to power up the drive.

Resolution:

The circuit breaker is tripping because it is sensing a short circuit or over current in the circuit. Before repowering the drive you will need to do a full diode check on the inputs and the outputs on the drive.

Do a visual on the drive with no power applied check to see if there are any burn marks on the drive.

Check the breaker settings to see if they may need to be adjusted.

Schneider Electric Česká republika

Zjistěte více
Řada:
Užitečné články
Zjistěte více
Řada: