TermIHC er DOS baseret og den første udgave af IHC Controllere.
Bemærkninger:
- Software: TermIHC 1.3C.
- Anbefalet styresystem - Op til Windows XP.
- Program og dokumentation kan kun udskrives, hvis man anvender en Matrix printer.
Du skal være opmærksom på følgende ved udskiftning til Visual 1:
- De gamle 230V Inputs, anvender 8-bit datalinje forbindelse og kan ikke anvendes sammen med nuværende IHC Controller som anvender (16-bit).
- Hvis der sidder Time Control, IHC-BUSlink, kan disse moduler fjernes.
- Vi anbefaler også, (Hvis man har den gamle strømforsyning - 120B1060 med køleribber) at den bliver udskiftet med vores nye IHC Control strømforsyning 72W - 120B1062.
- Programmet i TermIHC kan ikke benyttes i Visual 1, 2 & 3 Controllere. (Der anvendes et andet programmeringssprog i Visual 1 og Visual 2 & 3).