Vores varemærker

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website
		
How do I update my Smart-UPS firmware using the web interface of my...

Issue: Because the Firmware Upgrade Wizard is the most universal and preferred method of updating, we recommend using the APC Firmware Upgrade Wizard whenever possible. The APC Firmware Upgrade...

LK: Aflastning af kabler i forfradåse. Skal det være jeres aflastning der...

Nej men kablet skal bare være aflastet jvf gældende standard.

LK UG tavler./Lukning af huller i plasttavler (Gælder også for IM-skabene).

Huller i plasttavler pr 01-07-2021 Hvis der skal lukkes for et uønsket hul i en tavle, skal man være opmærksom på at tavlen stadig skal opfylde Standarden. Dette gælder også for tætning af manglende...

RCD / tidligere HPFI - Må man tilslutte tilgangskablet i både top og bund?

Ja, tilgangskablet kan enten monteres i toppen eller i bunden RCD'eren. Se yderligerer vedr dette produkt på : Schneider RCD (tidligere HPFI)

Video: How to create custom OPC DA Device Types in SPM and PME

Issue A user would like to add an OPC DA device in SPM or PME. Product Line StruxureWare Power Monitoring 7.0.x Power Monitoring Expert 7.2.x Power Monitoring Expert 8.x Environment Adding OPC DA...

LK IHC® Wireless batteritryk LK FUGA 2 slutte - Udskiftning af batteri

Ved udskiftning af batteri i et wireless tryk anbefaler vi følgende fremgangsmåde: - Afmonter batteridæksel, tryk ned og op mod B på de 4 vandrette riller. - Fjern batteriet - Tryk på knap (1) 10...

Lauritz Knudsen dåser og regler for isætning i væg.

LK har dåser for: § Indmuring § Indstøbning § Forfradåser for hule pladevægge Se vores Fuga dåser her Se vore Opus dåser her De 3 dåsetyper er UL-Demko godkendte til nævnte vægtyper. Ved anvendelse i...

IHC - Wireless tryk virker ikke efter udskiftning af batteri?

Der ligger en intern hukommelse i trykket, der husker batteri status. Den hukommelse skal slettes, før trykket virker igen. Løsning: Fjern det gamle batteri i trykket, tryk 10 X på 1 tasten (Dette...

Vis mere
Populære ofte stillede videospørgsmålPopulære videoer
Vis mere
Få mere at vide via vores ofte stillede spørgsmål til generel videnGenerel viden
FDP kan ikke komme online?

- Undersøg om der er angivet rigtigt central Fire Expert ID i både "REDIGER SYSTEM" og konfiguration/kladde. - Korrekte tidsindstillinger er nødvendige for opkobling til Fire Expert (få...

Hvordan laver man etage baseret tidsforsinkelse på lydgiver?

Installation Man kan enten opsætte et I/O modul eller benytte IN1 eller IN2 direkte på centralen. indgangen/input skal være konstant aktiv på enten I/O eller IN1/IN2 f.eks. vha. nøgleafbryder. I...

IHC - Wireless tryk virker ikke efter udskiftning af batteri?

Der ligger en intern hukommelse i trykket, der husker batteri status. Den hukommelse skal slettes, før trykket virker igen. Løsning: Fjern det gamle batteri i trykket, tryk 10 X på 1 tasten (Dette...

Wiser rækkevidde af enheder

Den tekniske specifikation for ZigBee angiver, at området ligger mellem 10-100 m (inden for synsvidde). Dette er imidlertid værdien af "laboratoriemiljøet" og påvirkes i høj grad af en...

Wiser blinker rød / grøn

Hvis du har en Wiser enhed som blinker rød/grøn ved tryk på setup knap/tast skyldes det at enheden er i BLE tilstand. For at få enheden tilbage i Zigbee tilstand gøres følgende: Tryk på setup/reset...

IHC Firmwareloader

Brug altid den firmwareloader som passer til din controller. Korrekt firmwareloader følger med den software der passer til din controller, softwaren hentes på lk.dk - login på mitLK - Download IHC...

IHC Controller diode

På forsiden af LK IHC Visual 2 og 3 controlleren er der placeret tre dioder som indikere hver deres status: Grøn diode: (Øverst) Indikere IHC Controllerens status: 1. Konstant lys: Controlleren...

Wiser nulstilling af enheder

Nulstilling af enheder Slet indstillingerne i en enhed, eller fjern en enhed fra systemet. Trådløs 4 knap-afbryder med batteri: Fjern vippetangenterne og frontpanelet for at få adgang til...

Vis mere

Brug for hjælp?

  • Produktvælger

    Find hurtigt og nemt de rette produkter og det rette tilbehør til dine anvendelser.

  • Få et tilbud

    Start din salgsforespørgsel online, så vil du blive kontaktet af en ekspert.

  • Find forhandler

    Find den nærmeste Schneider Electric-distributør.

  • Hjælpecenter

    Find supportressourcer til alle dine behov på ét sted.