Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Comment raccorder les disjoncteurs GV2ME?
Les disjoncteurs GV2ME sont prévus pour un raccordement par vis-étriers.
Le disjoncteur GV2ME peut être fourni avec raccordement par cosses fermées ou bornes à ressort.
Le raccordement par bornes à ressort permet de garantir un serrage sûr et constant
dans le temps, résistant aux environnements sévères, vibrations et chocs, d’autant
plus efficace avec des conducteurs sans embouts. Chaque raccordement peut
accueillir deux conducteurs indépendants.
Le disjoncteur GV2ME peut être fourni avec raccordement par cosses fermées ou bornes à ressort.
Le raccordement par bornes à ressort permet de garantir un serrage sûr et constant
dans le temps, résistant aux environnements sévères, vibrations et chocs, d’autant
plus efficace avec des conducteurs sans embouts. Chaque raccordement peut
accueillir deux conducteurs indépendants.
Pièce(s) jointe(s)
En savoir plus
Gamme :
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus
Gamme :