{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la consommation des bobines courant continu pour contacteur LC1 F400?

Consommation moyenne :
  • appel : 920…1140 W,
  • maintien : 4…7,5 W.
Temps de fonctionnement à Uc : “F” = 50…60 ms, “O” = 45…60 ms.

Cycles de manœuvres/heure (ϴ < & = 55 °C) : < & = 2400.

Schneider Electric Algeria

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
Gamme :
TeSys F
En savoir plus
Gamme :
TeSys F