{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la consommation des bobines courant continu pour contacteurs LC1 F630 et LC1 F1250?

Consommation moyenne :
  • appel : 1420…1920 W,
  • maintien : 6,5…12,5 W.
Cycles de manœuvres/heure (ϴ < & = 55 °C) : 1200.

Temps de fonctionnement à Uc : “F” = 60…70 ms, “O” = 40…50 ms.
En savoir plus
Gamme :
TeSys F
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus
Gamme :
TeSys F