Issue:
A customer needs a measured drawing showing the AR4601 installed onto a NetShelter CX2.
Product Line:
NetShelter CX2
Environment:
All models, all serial numbers.
Cause:
A customer wants to pre drill holes in the floor for the AR4601.
Resolution:
See attached file
A customer needs a measured drawing showing the AR4601 installed onto a NetShelter CX2.
Product Line:
NetShelter CX2
Environment:
All models, all serial numbers.
Cause:
A customer wants to pre drill holes in the floor for the AR4601.
Resolution:
See attached file
Publié pour: Schneider Electric Algeria






Besoin d'aide ?
Sélecteur de produits
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.