Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Message « AUTO » s’affiche sur l’ecran du relai Varplus logic,sans aucune indication, quelle est la solution proposée ?
La cause probable: les relais ne commutent pas.
Solution : Dans le menu SETUP/100, la sélection pour le PFC est réglée sur OFF ou sur HOLD ; le rapport de TC n’est pas défini ; la température est trop élevée ; le courant est < 15 mA ; la tension, le THDU ou le ratio de surcharge en courant est hors tolérance.
Solution : Dans le menu SETUP/100, la sélection pour le PFC est réglée sur OFF ou sur HOLD ; le rapport de TC n’est pas défini ; la température est trop élevée ; le courant est < 15 mA ; la tension, le THDU ou le ratio de surcharge en courant est hors tolérance.
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ?
Contactez notre service client local si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus de détails ou d'une assistance technique.