{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la fonction des cache-bornes disjoncteur différentiel pour NG125?

  • Installation : se monte en amont du disjoncteur et en aval du bloc Vigi
  • Tension d’isolement entre phases Ui = 1000 V
  • Protection contre les contacts directs : IP40
  • Classe II dans des coffrets métalliques ou plastiques (jusqu’à 440 V)
  • Plombage possible (diamètre maxi : 1,2 mm)​​
En savoir plus
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus