Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
		
En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
¿Por qué una batería se debilita cuando no está en uso?

Las baterías de plomo ácido reguladas por válvula (VRLA) están diseñadas para ser utilizadas en dos tipos de aplicaciones, servicio de flotación y ciclo. En el modo de servicio Ciclo, las baterías se descargan continuamente durante el transcurso de un día y luego se cargan durante la noche (es decir, la carretilla elevadora). En el servicio de flotación, las baterías se cargan de forma continua para mantener el estado de carga completa y se descargan en ciclos de uso cortos o ciclos profundos poco frecuentes.

Cuando se usa en el modo Ciclo, la vida útil estimada de la batería es de aproximadamente 200 descargas completas. En el modo flotante, la vida útil se estima en 3 a 4 años. Un UPS funciona en modo flotante.

Un sistema de baterías debe ser inspeccionado y probado a intervalos regulares. Las fallas pueden ocurrir mucho antes de que caduque la vida útil esperada de una batería. La experiencia demuestra que esto es cierto para todos los tipos de sistemas de baterías. Las siguientes son pruebas / inspecciones recomendadas que deben realizarse al menos cada seis meses.

1. Ajuste del cargador de batería. La carga defectuosa acorta la vida útil de la batería.
2. La corrosión puede ocurrir en los postes de la terminal, conexiones internas, etc.
3. Las temperaturas ambientales pueden necesitar ser corregidas.
4. Puede ocurrir una fuga.

Los sistemas UPS realizan proactivamente una prueba rápida de descarga de autoprueba cada 14 días (por defecto) para detectar paquetes de baterías anormalmente débiles y mostrará esta anomalía en la pantalla y cualquier accesorio.

Como se mencionó anteriormente, los sistemas UPS funcionan en modo de batería flotante (es decir, inactivo). Las baterías VRLA están especialmente diseñadas para funcionar en este modo. El UPS lo ayudará a determinar el estado de la batería, pero esto no sustituye las verificaciones de mantenimiento preventivo. Al menos debe verificar la temperatura del paquete de baterías y realizar una inspección visual para detectar fallas físicas (hinchazón / fugas).

Schneider Electric Algeria

  • Documentation produit
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
  • Politique de confidentialité
  • Mention sur les cookies
  • Change your cookie settings