{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Quelles sont les fonctions des contacts auxiliaires OF/SD/SDE/CAF/CAO pour...

Les fonctions des contacts auxiliaires OF/SD/SDE/CAF/CAO sont indiquées en pièce jointe. (Fonctions OF-SD-SDE-CAF-CAO) Les caractéristiques des contacts auxiliaires OF/SD/SDE/CAF/CAO sont indiqué es...

Quelles sont les fonctions des filtres dv/dt pour le variateur de vitesse...

Les variateurs Altivar Process fonctionnent avec les longueurs maximales de câble moteur suivantes : 150 m/492 ft de câble blindé et 300 m/984 ft de câble non blindé. La tension de sortie fournie par...

Quelles sont les fonctions des filtres CEM intégrés pour le variateur de...

Les variateurs Altivar Process (à l’exception des modèles ATV930pppM3/M3C) sont équipés de filtres d’entrée atténuateurs de radio-perturbations, conformément à la norme CEM pour les “produits”...

Quelles sont les étapes de dépannage de base pour le Back-UPS RS Modèle...

Problème: Quelles sont les étapes de dépannage de base pour le Back-UPS RS Modèle BR1300G / BR1500G? Gamme de produits: APC Back-UPS RS Environnement: BR1300G, BR1500G, tous les numéros de série...

L’alarme “ PFC ALARM “ s’affiche sur l’ecran du relai Varplus Logic...

Cette alarme apparait quand Le contrôleur ne peut pas atteindre le cosinus(φ) cible. Compensa­tion excessive ou insuffisante Veuillez Vérifiez que tous les gradins sont correctement définis et...

Est il possible de communiquer en MODBUS/TCP entre un PREMIUM et un...

Il est tout a fait possible de communiquer en MODBUS/TCP entre un PREMIUM et un automate Siemens S7-300. Le lien suivant explique la communication:...

Quelle est la fonction des relais Vigirex?

Les relais Vigirex, par l’intermédiaire de leur tore associé, mesurent le courant de fuite à la terre d’une installation électrique. La gamme des relais Vigirex permet de faire : de la protection...

Quelle est la fonction du déclencheur voltmétrique instantané MN pour...

La fonction du déclencheur voltmétrique instantané MN est indiquée en pièce jointe (Fonction MN). Les caractéristiques du déclencheur voltmétrique instantané MN sont indiquées en pièce jointe...

Afficher plus

Découvrir les FAQ vidéos les plus populairesVidéos populaires

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
Afficher plus