Libérer le potentiel de l'énergie propre grâce à l'innovation dans les réseaux électriques

À l'heure où les sources d'énergie renouvelables telles que l'éolien ou le solaire combinées au stockage sont de plus en plus utilisées, et où le réseau énergétique traditionnel est confronté à des défis auxquels il n'a jamais été conçu pour faire face, comme l'augmentation considérable des ressources énergétiques distribuées (RED), Schneider Electric s'engage à fournir des solutions innovantes pour permettre un réseau énergétique plus ingénieux, plus résilient et plus efficace, en tirant parti des nouvelles technologies de pointe et de l'interopérabilité numérique.
Pour libérer le potentiel des énergies propres, les infrastructures réseaux doivent être transformées afin de garantir une gestion efficace et robuste des énergies renouvelables, de fournir des informations en temps réel et d’optimiser la consommation énergétique.
Le zéro carbone grâce aux technologies numériques et aux énergies propres

Découvrez comment Schneider Electric favorise la transition vers le zéro carbone grâce à des technologies intelligentes et des solutions d'énergie propre.
Les défis auxquels sont confrontés les réseaux traditionnels
Pendant des décennies, les réseaux énergétiques ont été conçus avec un flux unique d'électricité provenant de centrales électriques centralisées et acheminée directement vers les consommateurs. Cependant, l'essor des ressources énergétiques distribuées (DER) et des sources d'énergie renouvelables a bouleversé cette approche traditionnelle, exigeant un système de réseau plus dynamique et plus flexible. Pour répondre à ces complexités, nous proposons des solutions modernes permettant aux services publics d'intégrer plus efficacement les sources d'énergie renouvelables tout en améliorant la fiabilité du réseau.
Flux d'énergie unidirectionnel
Les réseaux traditionnels ont été conçus pour un flux d'électricité unidirectionnel. Ce système est aujourd'hui remis en question, car l'énergie est produite et consommée à plusieurs endroits du réseau.
Variabilité des énergies renouvelables
Les énergies solaire et éolienne, intermittentes, rendent plus difficile l'équilibre entre l'offre et la demande en temps réel, ce qui représente un défi pour la gestion optimisée du réseau.
Exigences en matière de flexibilité
Si l’intégration des énergies renouvelables nécessite une infrastructure adaptable et capable de supporter des flux d’énergie variables, il est également important de prendre en compte le rôle de la production de base constante pour garantir la stabilité et la fiabilité à long terme du réseau.
En savoir plus sur nos solutions
Que sont les technologies de pointe pour les réseaux ?
La transition vers un système énergétique plus décentralisé nécessite des technologies avancées pour gérer et optimiser la production et la consommation énergétique. Nos technologies autour des réseaux apportent l'intelligence à la périphérie du réseau, offrant ainsi un meilleur contrôle et une meilleure visibilité aux services publics et aux prosommateurs, c'est-à-dire ceux qui produisent et consomment leur propre énergie.
Les technologies clés comprennent :
- Compteurs intelligents et capteurs : ces appareils collectent des données en temps quasi réel, permettant aux services publics de surveiller et d'optimiser la consommation énergétique sur l'ensemble du réseau. Cette vision en temps réel permet de prendre des décisions plus judicieuses en matière d'utilisation de l'énergie, de réduire les inefficacités et d'accroître la robustesse.
- Ressources énergétiques distribuées (DER) : il s'agit notamment des panneaux solaires, des véhicules électriques, des pompes à chaleur et des systèmes de stockage d'énergie par batterie situés au point d'utilisation, ainsi que des centrales éoliennes et solaires. Elles contribuent à décentraliser la production, le stockage et la consommation énergétique, améliorant ainsi la résilience et la durabilité du réseau.
- Systèmes de contrôle avancés : les systèmes qui aident à gérer les flux d'énergie, à équilibrer l'offre et la demande et à réagir en temps réel aux conditions énergétiques dynamiques.
- Micro-réseaux : ils offrent des solutions énergétiques localisées qui peuvent fonctionner de manière indépendante ou en conjonction avec le réseau principal. Cela renforce la résilience énergétique dans certaines régions spécifiques.
Besoin d'aide ?
Sélecteur de produits
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.