Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Les bornes de recharge rapide pour véhicules électriques du futur

Infrastructure de recharge rapide : solutions et stratégies

L'avenir de la recharge des véhicules électriques est arrivé. Téléchargez notre livre blanc pour obtenir un guide complet sur le déploiement.

Pourquoi la recharge rapide des véhicules électriques est importante pour votre entreprise

Pourquoi la recharge rapide des véhicules électriques est importante pour votre entreprise

Alors que de plus en plus d'entreprises électrifient leur flotte, il est essentiel de veiller à ce que la transition vers les véhicules électriques se fasse en douceur et soit rentable. Pour accompagner cette évolution vers une recharge plus rapide et plus puissante, vous avez besoin d'un partenaire capable de fournir des solutions optimisées, efficaces et évolutives.

Libérez tout le potentiel de votre borne de recharge rapide pour véhicules électriques

Trois choses à savoir sur DELMS

Trois choses à savoir sur DELMS

Découvrez comment notre système dynamique de gestion de charge énergétique (DELMS) contribue à optimiser la recharge des flottes de véhicules électriques. Réduisez les coûts, évitez les surcharges du réseau et intégrez les énergies renouvelables, le tout grâce à une gestion intelligente en temps réel de l'énergie.

Découvrez nos dernières perspectives sur les bornes de recharge rapide du futur

Besoin d'aide ?

  • Sélecteur de produits

    Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

  • Obtenir un devis

    Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

  • Où acheter ?

    Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

  • Centre d'aide

    Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.

Quels sont les principaux facteurs à l'origine de la demande croissante en matière de recharge des flottes de véhicules électriques ?

La demande croissante en matière de recharge des flottes de véhicules électriques est alimentée par plusieurs facteurs essentiels. Nous constatons une baisse significative du coût des batteries des véhicules électriques (VE), ce qui rend ces derniers plus accessibles pour diverses utilisations. Parallèlement, les nouveaux objectifs de décarbonation pour les flottes et les camions commerciaux favorisent la mise en place de transports plus écologiques. Les fabricants d'équipements d'origine (OEM) font preuve d'un engagement fort en faveur de la croissance des véhicules électriques, avec des prévisions d'une multiplication par trois du nombre de véhicules électriques à partir de 2020. De plus, les gouvernements du monde entier mettent en place des réglementations strictes et des mesures incitatives, accélérant ainsi l'adoption des véhicules électriques, en particulier pour les applications exigeantes telles que la livraison du dernier kilomètre et le transport urbain. Ces forces combinées soulignent le besoin urgent d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques robuste, capable de soutenir cette transition rapide vers l'électrification des flottes.

Comment les solutions de Schneider Electric répondent-elles aux besoins spécifiques de l'électrification des flottes, notamment en matière de recharge ultra-rapide et celle en dépôt ?

Une infrastructure de recharge rapide est essentielle pour optimiser les opérations des bus et camions électriques, car elle permet des temps de rotation rapides, indispensables pour respecter les horaires quotidiens et utiliser efficacement les temps d'arrêt. Il facilite également la recharge en cours de trajet pour les itinéraires plus longs, améliorant ainsi la flexibilité opérationnelle. Schneider Electric est spécialisé dans les solutions complètes de recharge pour flottes optimisées, efficaces et hautement évolutives.

Nos offres englobent des solutions complètes d'infrastructure électrique visant à simplifier la complexité de la chaîne logistique, que ce soit par le biais de composants électriques individuels ou de solutions modulaires évolutives. Cela comprend les appareillages de commutation moyenne et basse tension, les transformateurs et les chargeurs CA/CC adaptés aux besoins de recharge en dépôt et de recharge ultra-rapide. Au-delà du matériel, Schneider Electric fournit une couche numérique de bout en bout grâce à notre système dynamique de gestion de charge énergétique (DELMS). Cette solution optimise le processus de charge, garantit la fiabilité électrique, améliore l'efficacité opérationnelle, maintient la conformité en matière de qualité de l'énergie et offre une gestion supérieure des performances des actifs. Cette couche numérique intégrée, déployable en périphérie, dans le cloud ou les deux, peut réduire considérablement les dépenses d’investissement (capEx) dans les infrastructures électriques (jusqu’à 30 %) et optimiser les dépenses d’exploitation, améliorant ainsi le temps de fonctionnement et la satisfaction des clients. Un excellent exemple est notre travail au dépôt de bus intelligents de Brookville, qui a permis de réduire de 62 % les émissions sur la durée de vie et d'atteindre une résilience de 99,9 % pour 44 bus électriques grâce à un système intégré de gestion de la charge et de l'alimentation avec un fonctionnement en microréseau pour l'infrastructure des véhicules électriques.


  • Documentation produit
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
  • Politique de confidentialité
  • Mention sur les cookies
  • Change your cookie settings