Pourquoi les microgrids sont-ils importants ?
Les microgrids sont importants car ils offrent aux organisations une source d’énergie locale et pilotable, capable de continuer à fonctionner même en cas de défaillance du réseau électrique principal. Ils améliorent l’efficacité énergétique, la résilience, la décarbonation et l’accès à l’énergie en intégrant des sources d’énergie renouvelable sur site, des systèmes de stockage par batteries et des solutions de pilotage intelligentes. Ils permettent également de réduire les coûts en stockant l'électricité, en réduisant les frais liés aux pics de consommation et en exportant l'électricité excédentaire vers le réseau.

Un microgrid est un système énergétique local qui peut produire, stocker et piloter l’électricité de façon autonome ou en interaction avec le réseau électrique public. Un microgrid produit, stocke et gère l'énergie là où elle est consommée. Contrairement au réseau standard, un microgrid peut fonctionner selon deux modes : connecté au réseau public, où il échange de l'énergie avec le réseau de distribution, et isolé, où il se déconnecte et fonctionne de manière autonome pendant les pannes ou les perturbations.
Le « mode îlot » est la principale différence entre les deux : en cas de panne du service public, le microgrid peut se déconnecter du réseau principal et continuer à fournir de l'électricité localement, ce qui le rend très précieux pour la résilience et la continuité de service. Le réseau de distribution d'électricité est opéré de manière centralisée et conçu pour la fourniture d'énergie à grande échelle, tandis qu'un microgrid s’appuie sur une intelligence locale pour équilibrer en temps réel l’offre et la demande d’énergie, tout en donnant la priorité aux charges critiques. Les microgrids soutiennent également les objectifs de développement durable en intégrant les énergies renouvelables, en réduisant les émissions de carbone, en optimisant l'efficacité énergétique et en diminuant les charges liées aux pics de demande. Obtenez des réponses à dix questions clés sur le pourquoi et le comment des microgrids.
Un microgrid nécessite une combinaison de ressources énergétiques, de systèmes de contrôle et d'infrastructures électriques qui fonctionnent ensemble comme un système coordonné.
Énergie et stockage
Les ressources énergétiques distribuées, telles que l'énergie solaire, l'énergie éolienne, les piles à combustible ou les générateurs de secours, qui assurent la production d'énergie au niveau local, sont au cœur de ce système. Les systèmes de stockage d'énergie, principalement les batteries lithium-ion, sont essentiels pour absorber l'énergie excédentaire et répondre rapidement aux perturbations.Un microréseau se justifie financièrement lorsque la valeur combinée de la résilience, des perturbations du réseau électrique, des économies d'énergie, du développement durable et de la flexibilité l'emporte sur le coût d'investissement et d'exploitation du système. La rentabilité d’un microgrid est souvent la plus forte lorsque les coupures d’électricité ont un impact financier significatif, que les tarifs énergétiques sont élevés ou fluctuants, ou que des aides encouragent la production d’énergie locale. Il s’agit notamment de secteurs tels que les centres de données, l’industrie manufacturière, les hôpitaux, les sites industriels et les universités, où même de brèves interruptions d’alimentation peuvent entraîner des pertes financières importantes, des risques pour la sécurité ou des atteintes à la réputation. Les microgrids deviennent de plus en plus attractifs sur le plan économique grâce à leur capacité à réduire les coûts liés aux pointes de consommation, à optimiser l’utilisation de l’énergie, à intégrer les énergies renouvelables et à déplacer la consommation énergétique vers les périodes les plus avantageuses grâce au stockage par batteries, lorsque l’électricité du réseau est la plus coûteuse. La viabilité financière s'améliore également lorsque les projets peuvent bénéficier d'incitations gouvernementales, de crédits d'impôt, d'incitations à la réduction des émissions de carbone ou encore éviter des investissements coûteux dans la modernisation des infrastructures. Apprenez-en davantage sur les avantages économiques de l'adoption des microréseaux dans un article du blog de Schneider Electric.
Oui, un microgrid peut fonctionner avec 100 % d'énergie renouvelable, mais sa fiabilité et sa rentabilité dépendent de sa conception, de la demande d'énergie, du profil de charge, d'une gestion intelligente et des conditions locales. La plupart des microgrids renouvelables combinent la production éolienne, solaire, hydraulique ou de biomasse avec des systèmes de stockage d'énergie par batterie et des contrôles d'automatisation avancés pour équilibrer l'offre et la demande en temps réel. L'intermittence est le principal défi ; la production solaire et éolienne fluctue quotidiennement et selon les saisons, de sorte qu'un microgrid 100 % renouvelable doit être dimensionné avec une durée de stockage et une diversité de production suffisantes pour maintenir l'électricité pendant les périodes de faible production. Dans la pratique, les organisations visent un fonctionnement 100 % renouvelable, plutôt qu'une indépendance énergétique totale, en utilisant des systèmes hybrides qui comprennent une production d'appoint et un stockage de longue durée. Malgré cela, les microgrids renouvelables peuvent réduire considérablement les émissions de carbone, la consommation de carburant et les coûts d'exploitation tout en améliorant la résilience. Si vous souhaitez plus d'informations sur la combinaison des énergies renouvelables et des microgrids, lisez nos articles sur l'ajout d'un microgrid à un système d'énergie solaire ou l'impact du stockage d'énergie d'une batterie sur les microgrids.
L'îlotage est la capacité d'un microgrid à se déconnecter automatiquement du réseau public et à opérer de manière autonome, en cas de coupure de courant, d'instabilité du réseau ou d'urgence. Lorsque cela se produit, le contrôleur du microgrid détecte les conditions anormales et déclenche une séparation contrôlée (en quelques millisecondes) à l'aide de relais et de disjoncteurs de protection. Après la séparation, le contrôleur du microgrid rééquilibre immédiatement la production locale (comme l'énergie solaire ou éolienne) et le stockage d'énergie (batteries) pour répondre à la demande d'électricité en temps réel de l'installation. Enfin, le réseau principal est rétabli, le microgrid synchronise sa tension et sa fréquence avant de se reconnecter en toute sécurité. Le mode îloté est sûr lorsqu’il est conçu conformément aux normes électriques modernes et piloté par un système de microgrid spécialement prévu à cet effet. Les microgrids modernes obéissent à des normes d'interconnexion strictes et à des systèmes de protection visant à empêcher toute rétroalimentation involontaire, qui pourrait mettre en danger les travailleurs des services publics. Une surveillance continue, des contrôles de sécurité et des tests réguliers garantissent que l'îlotage ne se produit que dans des conditions appropriées.
L'intelligence artificielle transforme les microgrids, les faisant passer de systèmes fondés sur des règles prédéfinies à des plateformes énergétiques adaptatives capables de s’optimiser en continu. Les microgrids traditionnels s'appuient sur une logique prédéfinie et des horaires statiques, tandis que les algorithmes d'IA analysent des ensembles de données massifs (y compris les flux météorologiques locaux, les modèles d'utilisation historiques et la tarification de l'électricité en temps réel) pour prendre des décisions en temps réel. Le contrôleur du microgrid peut ainsi répartir de manière proactive l'énergie solaire, les batteries et les générateurs, ce qui permet de réduire les coûts et d'améliorer la fiabilité. Les algorithmes intelligents détectent également en temps réel les défaillances des équipements, les cybermenaces et les anomalies de consommation énergétique, aidant ainsi les exploitants à prévenir les interruptions avant qu’elles ne surviennent et à prolonger la durée de vie des actifs. En prévoyant les hausses des tarifs de l’électricité, l’IA optimise automatiquement l’utilisation du stockage d’énergie en chargeant les batteries pendant les périodes de faible coût et en les utilisant lorsque les prix sont élevés, afin de maximiser les économies réalisées. Téléchargez notre rapport sur les microgrids basés sur l'IA pour découvrir tout le potentiel de l'IA et des microgrids.
Un microgrid repose habituellement sur la collaboration de différents intervenants spécialisés, chacun apportant son expertise au projet. Le propriétaire du site (une entreprise, un campus, un hôpital ou une municipalité) fixe les objectifs en matière de coûts, de résilience ou de réduction des émissions de carbone. Un développeur ou un intégrateur de microgrid dirige alors l'ensemble du projet, soutenu par des entreprises EPC qui conçoivent et construisent physiquement le système. Les fournisseurs de technologie fournissent les principaux équipements tels que les panneaux solaires, les batteries, les générateurs et les logiciels de contrôle, tandis que les services publics approuvent l'interconnexion et définissent les règles d'exploitation. Les partenaires financiers et les sociétés de services énergétiques structurent et financent souvent le projet, et les fournisseurs de logiciels et de contrôle (tels que Schneider Electric) optimisent la manière dont tous les équipements fonctionnent ensemble en temps réel.
Le marché des microgrids est généralement décrit dans les analyses sectorielles telles que les rapports Guidehouse comme étant dominé par des entreprises mondiales d'énergie intégrée et d'automatisation telles que Schneider Electric, Siemens, Hitachi Energy, GE Vernova et ABB. Ces leaders sont en concurrence avec des développeurs affiliés aux services publics tels qu'Engie, Enel X et EDF Renewables, ainsi qu'avec des entreprises spécialisées dans les microréseaux telles que Wärtsilä, PowerSecure, Scale Microgrid Solutions et Bloom Energy. Sur l'ensemble du marché, Guidehouse met régulièrement en évidence une évolution vers des fournisseurs entièrement intégrés qui combinent le matériel, les logiciels, les capacités EPC et le financement dans le cadre d'une solution coordonnée.
Un microgrid peut permettre de réaliser des économies, mais les résultats dépendent fortement des caractéristiques du site et de son profil de consommation énergétique. Les économies proviennent généralement de la réduction des coûts liés aux pointes de consommation, du déplacement de la consommation énergétique vers les périodes où l’électricité est moins chère, ainsi que de l’évitement des coûteuses interruptions d’activité ou des arrêts de production.de pannes ou de temps d'arrêt coûteux. Les sites confrontés à des coûts d’électricité élevés, à des tarifs volatils ou à des opérations critiques nécessitant déjà des solutions d’alimentation de secours sont généralement ceux qui retirent les bénéfices financiers les plus importants des microgrids. Cependant, les microgrids ne doivent pas être considérés uniquement comme un outil de réduction des coûts, mais comme une stratégie globale combinant optimisation des coûts, résilience et maîtrise de l’énergie.
Un microgrids peut également réduire significativement les émissions de carbone lorsqu’il est conçu pour intégrer des énergies renouvelables, comme le solaire, et qu’il est associé à des solutions de stockage par batteries. En remplaçant une partie de l’électricité fournie par le réseau et en réduisant la dépendance aux groupes électrogènes de secours alimentés par des combustibles fossiles, il permet de diminuer les émissions globales de carbone. Le stockage d’énergie renforce encore cet impact en permettant d’utiliser l’énergie renouvelable au moment où elle est nécessaire, plutôt qu’au seul moment où elle est produite. L’impact sur les émissions de carbone varie en fonction de la composition du mix électrique local et des stratégies d’exploitation mises en œuvre. Néanmoins, un microgrid correctement dimensionné contribue généralement à réduire sensiblement les émissions tout en renforçant la résilience énergétique.
Besoin d'aide ?
Sélecteur de produits
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.