Applications created with Concept 2.5 SR2 or later are directly compatible with Concept 2.6 SR1 or later.
No program conversion is necessary.
Applications created with older versions of Concept (V1.x or V2.x) can be maintained under Concept 2.6 SR1 or later after being
converted using the included Concept Converter tool.
Publicado para: Schneider Electric España


¿Necesitas ayuda?
Selector de productos
Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.
Pedir presupuesto
Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.
Centro de ayuda
Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.