The main reason is that; Tricast cast resin dry type transformers are not operating inside an oil cooling media. Instead the active part is directly exposed to the environmental condition which is making the active part bigger compared to the one that is operating inside an insulating cooling media. Thus, the oil filled transformers are more economical compared to the cast resin transformers.
Publicado para: Schneider Electric España
¿Necesitas ayuda?
Selector de productos
Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.
Pedir presupuesto
Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.
Centro de ayuda
Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.