DPST son las siglas en ingles de Double Pole Single Throw (Doble Polo Simple Corte).
Un contacto DPST (Double Pole Single Throw) es un tipo de interruptor que puede controlar dos circuitos independientes con un solo mecanismo. Básicamente, es como tener dos interruptores unipolares (SPST) que se accionan simultáneamente. Este tipo de interruptor tiene cuatro terminales: dos de entrada y dos de salida.
Se corresponde con un contacto 2 NA, o 2 NC, 1NA + 1NC
Publicado para: Schneider Electric España


¿Necesitas ayuda?
Selector de productos
Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.
Pedir presupuesto
Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.
Centro de ayuda
Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.