La frecuencia de línea está fuera de tolerancia en la linea de fuerza. La configuración predeterminada para el parámetro FrC (Frecuencia de línea) es AUt.
El rango para este ajuste es más / menos 5%.
Resolución:
Cambie el parámetro FrC de AUt a 50. Esto cambia la tolerancia a más / menos 20%.
Confirme que la alimentación de control está presente en los terminales CL1-CL2 antes de que se dé un comando Run.
Retarde el comando Run hasta que aparezcan en la pantalla los códigos nLP o rdy.
Compruebe si están usando un generador para alimentar potencia. Si es así, compruebe la frecuencia de la línea para ver si está fuera de tolerancia.
El ajuste FrC admite generadores de Clase 1, 2 o 3
El rango para este ajuste es más / menos 5%.
Resolución:
Cambie el parámetro FrC de AUt a 50. Esto cambia la tolerancia a más / menos 20%.
Confirme que la alimentación de control está presente en los terminales CL1-CL2 antes de que se dé un comando Run.
Retarde el comando Run hasta que aparezcan en la pantalla los códigos nLP o rdy.
Compruebe si están usando un generador para alimentar potencia. Si es así, compruebe la frecuencia de la línea para ver si está fuera de tolerancia.
El ajuste FrC admite generadores de Clase 1, 2 o 3
Publicado para: Schneider Electric España


¿Necesitas ayuda?
Selector de productos
Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.
Pedir presupuesto
Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.
Centro de ayuda
Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.