The INS devices are tested and certified according to standard IEC 60947-3. Temperature rise tests are performed at the rated operational current Ie.
The maximal allowed temperature can be calculated as ambient temperature (temperature of air around the device) + maximum temperature rise limit.
The standard specifies temperature rise limit on the terminals for external connectors at 80K.
For example - if ambient air temperature is 40 deg. C, then maximum allowed temperature on terminals for external connection is: 40 + 80 = 120 deg. C
The maximal allowed temperature can be calculated as ambient temperature (temperature of air around the device) + maximum temperature rise limit.
The standard specifies temperature rise limit on the terminals for external connectors at 80K.
For example - if ambient air temperature is 40 deg. C, then maximum allowed temperature on terminals for external connection is: 40 + 80 = 120 deg. C
Publicado para: Schneider Electric España


¿Necesitas ayuda?
Selector de productos
Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.
Pedir presupuesto
Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.
Centro de ayuda
Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.