Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web
		
¿Cómo podemos ayudarle hoy?
What is the default IP address on the M251/M241 controllers?
Dependending on the firmware, default IP addresses are:

To Machine Expert v1.1:
M241 Embedded Ethernet: 10.10.x.x
M241 TM4ES4: 11.11.x.x
M251 Eth1: 11.11.x.x
M251 Eth2: 10.10.x.x

From Machine Expert v1.2:
M241 Embedded Ethernet: 10.10.x.x
M241 TM4ES4: 10.11.x.x
M251 Eth1: 10.11.x.x
M251 Eth2: 10.10.x.x

The last 2 fields in the default IP address are composed of the decimal equivalent of the last 2 hexadecimal bytes of the MAC address of the port.
The MAC address of the port can be retrieved on the label placed on the front side of the controller.
The default subnet mask is Default Class A Subnet Mask of 255.0.0.0.

NOTE: A MAC address is always written in hexadecimal format and an IP address in decimal format. Convert the MAC address to decimal format.
Example: If the MAC address is 00.80.F4.01.80.F2, the default IP address is x.x.128.242.

NOTE: To take into account the new IP address after the download of a project, reboot the controller by doing a power cycle.

Schneider Electric España

Explorar más
Rango:
Explorar más
Rango:

¿Necesitas ayuda?

  • Selector de productos

    Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.

  • Pedir presupuesto

    Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.

  • ¿Dónde comprar?

    Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.

  • Centro de ayuda

    Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.

  • Documentación de productos
  • Descargas de software
  • Selector de productos
  • Reemplazo de productos
  • Centro de ayuda y contacto
  • Encuentra nuestras oficinas
  • Pedir presupuesto
  • Dónde comprar
  • Closure of shop.se.com/es/es/ and shop.se.com/pro/es/es/
  • Carreras
  • Perfil corporativo
  • Denunciar una mala conducta
  • Accesibilidad
  • Sala de prensa
  • Inversores
  • EcoStruxure
  • Búsqueda de empleo
  • Blog
  • Política de privacidad
  • Aviso de Cookies
  • Condiciones de uso
  • Cambiar tu configuración de cookies