TesysTM Island dispone de diferentes modos para realizar la comprobación del correcto funcionamiento de los equipos:
Modo TEST: La modalidad de prueba le permite controlar directamente los módulos de alimentación y los módulos de E/S digitales para comprobar el cableado, utilizando el DTM de Tesys Island o la Herramienta de funcionamiento y mantenimiento (Operation and Maintenance Tool, OMT). En la modalidad de prueba, el único Avatar de TeSys™ que se encuentra activado es el Avatar del sistema.
- Para acceder a la VISTA FÍSICA utilizando el DTM de TeSys island, vaya a Diagnóstico → Dispositivo y haga clic en el dispositivo en la sección Vista física.
- Para acceder a la Vista de isla utilizando la OMT, haga clic en el panel Vista de isla y, a continuación, haga clic en el dispositivo.
Una vez que haya accedido a la modalidad de prueba la isla pasa al modo de prueba y la comunicación con el PLC no será efectiva, los avatares ya no estarán disponibles.
Deberá salir manualmente de ella para volver a colocar la isla en el estado preoperativo.
Modo Forzado: El modo forzado es una forma de anular manualmente los comandos o el estado del PLC durante el estado de funcionamiento normal.
Cada Avatar tiene entradas de comando desde el PLC y salidas de estado hacia el PLC. Estos comandos y estados son normalmente "no forzados" pero pueden forzarse a 0 o 1 a través del DTM u OMT. Cuando un comando o estado es forzado, el sistema entrará en "Modo Forzado" pero todos los demás comandos y estados de Avatar permanecerán en modo "no forzado", lo que significa que continuarán funcionando normalmente a través del PLC.
Los comandos forzados se pueden configurar para que se mantengan durante un ciclo de alimentación o reinicio del sistema (Para FW V<2.1: permanecerán forzados durante un ciclo de energía o reinicio del sistema). Solo se volverán sin forzar si se vuelven a establecer en "sin forzar" o si el usuario sale del modo de prueba (botón Salir del modo de prueba a través de las pestañas de diagnóstico DTM y OMT). Los comandos forzados no se mantendrán si el sistema entra en modo degradado (pérdida de comunicación).
Acceda a la modalidad de forzado:
- utilizando la OMT: vaya hasta el panel Vista de avatar y seleccione un avatar. Haga clic en Vista de E/S. Se mostrará el diagrama lógico del avatar seleccionado.
- utilizando el DTM de TeSys™ island, haga clic en Diagnóstico y seleccione un avatar en Avatares. Haga clic en Estado. Se mostrará el diagrama lógico del avatar.
Diferentes Usos Posibles de la Modalidad de Forzado:
- Para simular comandos de apertura/cierre desde el PLC: La modalidad de forzado le permite probar la lógica de cualquier avatar de TeSys™ simulando la recepción de comandos desde el PLC.
- Para simular actualizaciones de estado al PLC: La modalidad de forzado le permite simular la transmisión de actualizaciones de estado de avatar desde la isla al PLC.
- Para simular cambios de estado en las entradas y salidas de los módulos de E/S digitales: La modalidad de forzado también le permite simular cambios de estado en las entradas y salidas de los módulos de E/S digitales. Cuando la modalidad de forzado no ha sido aplicada, el recuadro de estado aparece en gris e indica «No aplicado».
Publicado para: Schneider Electric España


¿Necesitas ayuda?
Selector de productos
Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.
Pedir presupuesto
Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.
Centro de ayuda
Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.