El ATV320 es un variador de velocidad de Schneider Electric que se utiliza para controlar la velocidad de los motores eléctricos. ATV Logic es un sistema integrado en el ATV320 que permite la automatización y el control de procesos industriales mediante bloques de función programables.
Interacción entre las tareas de los bloques de función con las tareas del variador
Hay tres tipos de tareas en los bloques de función de ATV Logic: PRE, POST y AUX.
La regla para utilizar la tarea es:
- En tareas PRE/POST: Conexión única a parámetros de acceso rápido
- En la tarea AUX: Conexión a parámetros de acceso rápido y lento
(1) TAREA de segundo plano del variador < 1 ms
(2) Véase la TAREA de segundo plano del variador > 1 ms
3) 2 ms (4) t > duración de periodo AUX = FBE error de fallo TOAU Las tareas PRE y POST de FB se ejecutan en la Tarea de aplicación del variador que se ejecuta cada 2 ms.
La duración de la Tarea de aplicación del variador es menor de 2 ms. Esto deja entre 500 μs y 1 ms para realizar la Tarea de segundo plano del variador. No obstante, la Tarea de segundo plano del variador puede interrumpirse cada vez que la Tarea de aplicación del variador deba ejecutarse.
La Tarea de segundo plano del variador puede cargarse y, por tanto, ejecutarse varias veces entre dos Tareas de aplicación del variador. (Véase la TAREA de segundo plano del variador < 1 ms)
Por otro lado, si la Tarea de segundo plano del variador se encuentra bajo una pesada carga, la Tarea de aplicación del variador la interrumpirá con frecuencia. (Véase la TAREA de segundo plano del variador > 1 ms)
Como el tiempo de ejecución de la tarea AUX puede verse interrumpido por la Tarea de aplicación del variador, no es posible determinar si su duración va a ser fija o menor que el nivel predefinido.
Sin embargo, el parámetro Duración de período ayuda a asegurar que la tarea AUX se actualice con la frecuencia suficiente para la aplicación.
NOTA: Si los comandos de Marcha y de Parada se encuentran gestionados en la tarea AUX, pueden verse retrasadas sus activaciones debido a las prioridades de las tareas Pre y Post.
Grupos de parámetros
Pestañas PRE y POST son prioritarias a las pestañas AUX.
4 Grupos de parámetros definen:
Bloques de función de lectura rápida
ETA, RFR, FRH, LCR, OTR, ETI, ULN, UOP, THD, OPR
THR1, THR2, THR3
LRS1, LRS2, LRS3, LRS4, LRS5, LRS6, LRS7, LRS8
IL1I, IL1R, OL1R, AI1C, AI2C, AI3C, AO1R, AO1C
RFRD, FRHD, SPD
M001, M002, M003, M004, M005, M006, M007, M008
S001, SLSS, STOS, SS1S
Bloques de función de escritura rápida
M001, M002, M003, M004, M005, M006, M007, M008, S006
Bloques de función de lectura lenta
HSP, LSP, BSP, ETA, RFR, FRH, LCR, OTR, ETI, ULN, UOP, THD, OPR
THR1, THR2, THR3, APH , RTH , PTH , UNT
LRS1, LRS2, LRS3, LRS4, LRS5, LRS6, LRS7, LRS8
IL1I, IL1R, OL1R, AI1C, AI2C, AI3C, AO1R, AO1C
RFRD, FRHD, ACC, DEC, AC2, DE2, INR, FRO
JPF, JF2, JF3, JFH
SP2, SP3, SP4, SP5, SP6, SP7, SP8
SP9, SP10, SP11, SP12, SP13, SP14, SP15, SP16
RPI, RP2, RP3, RP4, RPG, RIG, RDG, RPE, RPF, RPC, RPO, SPD
M001, M002, M003, M004, M005, M006, M007, M008
S001, SLSS, STOS, SS1S
Bloques de función de escritura lenta
HSP, LSP, BSP, RPR, ACC, DEC, AC2, DE2, INR, JPF
JF2, JF3, JFH, SP2, SP3, SP4, SP5, SP6, SP7, SP8
SP9, SP10, SP11, SP12, SP13, SP14, SP15, SP16, RPI, RP2
RP3, RP4, RPG, RIG, RDG, M001, M002, M003, M004, M005
M006, M007, M008, S006
Publicado para: Schneider Electric España
¿Necesitas ayuda?
Selector de productos
Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.
Pedir presupuesto
Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.
Centro de ayuda
Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.