Indicar que no hay una distancia concreta a tener en cuenta. La distancia máxima vendrá determinada por la longitud y seccion del cable utilizado que tendrá un consumo en VA que se sumará al pequeño consumo de las entradas de la central de medida. Todo ello deberá ser inferior a los VAs capaces de dar el TI en cuestion según la precision que nos pueda dar dicho TI. Es decir:
En el caso de una instalación clásica, donde los transformadores de intensidad conectan los dos hilos del secundario a la borna de entrada de un equipo de medición (Tipo PowerLogic PM****), cada entrada consume una pequeña parte de potencia, donde junto con la suma de la potencia de pérdida de la propia resistencia del cable, tendremos un valor total de VA.
Este valor está relacionado con la precisión del transformador de intensidad en función del consumo. (Como se puede ver en ejemplo adjunto)
Se adjunta también captura de pantalla con ejemplo en el excel que se anexa en la FAQ adjunta en este enlace (FAQ - ¿Cuál es la distancia máxima entre el transformador de corriente y el medidor?: https://www.se.com/cl/es/faqs/FA335283/ ):
Se deberá calcular los VAs consumidos por el cable según la Intensidad que lo recorra y también conocer los VAs de la entrada de corriente del medidor correspondiente para determinar qué TI podemos usar (por tanto, no hay una distancia determinada)
Publicado para: Schneider Electric España


¿Necesitas ayuda?
Selector de productos
Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.
Pedir presupuesto
Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.
Centro de ayuda
Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.