En un HMI VW3A1113 no aparece el submenú -> “My Preferences > Customization > Custom parameters”
¿Se pueden personalizar parámetros en el Display o HMI Básico VW3A1113 en un ATV340?
Lamentablemente, nuestro manual tiene el error de no mencionar que en el Display Básico VW3A1113: Personalizar Parámetros / Custom parameters NO existe y nunca se ha definido desde su propósito.
La opción de personalizar parámetros, como así las unidades a mostrar en el HMI o Display Básico no está disponible. Tampoco existe la posibilidad de customizar parámetros desde Somove. Esto no es un Bug.
Ya se ha solicitado una corrección en el manual para que sea claro en qué Display se puede realizar y en cuál no.
¿Se pueden mostrar dos parámetros en el Display Básico VW3A1113 ?
En un Plain Text Display Terminal VW3A1113 se quiere que el display muestre por defecto los valores de dos parámetros, por ejemplo, velocidad e intensidad motor.¿Es posible? NO. No es posible visualizar 2 parámetros en el display pequeño. Ver respuesta más abajo.
¿Cómo se configura esto con SoMove?
No es posible configurarlo desde Somove.
Diferencias entre HMI Básico y HMI Avanzado
Para variadores ATV340 existe la posibilidad de conectar 2 Displays:
Uno básico más pequeño con referencia VW3A1113 - Usualmente para ATV340.
Y otro más grande con más líneas y parámetros a mostrar que es el VW3A1111 usualmente para ATV930/ATV630.
Ahora según las imágenes siguientes, estas representan al Display más avanzado. el VW3A1111:
Display Básico
Para el Terminal VW3A1113
Del manual de programación: El único parámetro que es posible modificar por el usuario es el que aparece en la imagen indicado con el 3:
El punto 4 muestra el canal activo de control.
Ver página 34 del manual:
Display Avanzado
En cambio el terminal VW3A1111 si es posible modificar por el usuario estos 2 parámetros como se muestra :
En el catálogo aparecen los 2 HMI a partir de la página 26:
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=DIA2ED2160701EN&p_enDocType=Catalog&p_File_Name=Catalog+Altivar+Machine+ATV340+variable+speed+drives.pdf
En la siguiente HMI o Display avanzada, podrías mostrar una variable más. Como se menciona más arriba.
En resumen
- Con el Display Básico no es posible personalizar parámetros y unidades
**En el manual de programación no se especifica esto, se ha pedido la modificación para futuras versiones del manual (No disponible a fecha 02-24)
- Sólo se puede mostrar 1 parámetro de usuario.
Publicado para: Schneider Electric España




¿Necesitas ayuda?
Selector de productos
Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.
Pedir presupuesto
Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.
Centro de ayuda
Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.